This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2544:CDP - SDP2识别、无放电

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856487/tps2544-cdp---sdp2-recognition-without-discharge

器件型号:TPS2544
您好!

我的客户有疑问。 根据数据表的第19页、CDP 和 SDP2转换不需要放电。 这是否意味着连接的器件可以识别模式变化(CDP - SDP2)?
如果可能、请解释此算法。

此致、
Kazuto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    连接的器件可以根据器件的枚举方式告知 CDP 和 SDP 之间的差异。 CDP 可以提供更高的电流、因此连接的器件在 CDP 模式下能够拉取比在 SDP 模式下更大的电流、如下表所示:  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    根据 BC1.2规范、CDP 和 SDP 之间的转换需要处于放电状态。

    数据表的图30显示、CDP 和 SDP2之间的转换不会经过放电。

    这是否意味着如果我们的 EC 将 CTRL*和 ILIM_SEL 从 CDP 设置为 SDP2 (或从 SDP2设置为 CDP)、则会自动发生放电状态?

    谢谢你。

    健弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Katsuhiro、

    在 SDP2和 CDP 之间的转换期间、不会出现放电状态。 从 SDP2切换到 CDP 或从 CDP 切换到 SDP2时、不存在 OUT 放电。 这样做是为了防止在放电期间发生数据线路断开。

    在下面粘贴的数据表第19页的流程图中捕获了执行放电的其他模式:  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    当执行从 CDP 到 SDP2 (或从 SDP2到 CDP)的转换时、您会向我提供 D+/D-和 VBUS 的波形吗?

    我想知道 CDP 和 SDP2之间无放电转换的过程。

    谢谢你。

    健弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Katsuhiro、

    我将在接下来的几天内把示波器捕获返回给您。 如果您有 TPS2544EVM、您还可以测试转换。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Katsuhiro、

    测试1.

    下面是在 CDP (1111)中将闪存驱动器插入 TPS2544、然后在 ILIM 上添加和移除跳线的示波器截图。  

    测试2.

    下面是在 CDP 中插入电话的另一个示波器捕获(1111)

    并在 ILIM 上添加/移除跳线以移至 SDP (1110)。  

    此功能(在 CDP 和 SDP2之间切换)的用途是让主机在不中断 DP/DM 线路的情况下无法再提供充电服务时切换到 SDP。 在主机无法再充电但 DP/DM 线路用于数据的情况下、主机可以在不中断数据线路的情况下切换到 SDP2。 这可以在两个示波器快照中看到。  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    我想介绍了 TPS2544 CDP <-> SDP2转换过程。

    您是否会检查它是否正确?

    谢谢你。

    健弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Katsuhiro、

    我正在等待设计师的回复、设计师一直到下星期一才开始工作。 我下周初会得到一个答案。  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Katsuhiro、

    与设计人员交谈后:

    图的第一部分是正确的。 但是、当模式发生变化时、DP/DM 线路将不会经过以红色突出显示的第二个和第三个枚举/协商(在下图中)。 初始建立的数据连接是无缝的。 连接的器件将永远不会知道端口从 CDP 切换到 SDP2。 但是、如果新器件连接到从 CDP 切换到 SDP2的端口、则会看到 SDP2。

    总结:

    -设备已连接

    -发生枚举

    -模式变化

    -设备不会再次枚举,它认为它处于初始模式

    -连接新设备,以新模式枚举

    如果您看看我连接的示波器捕获、即使我移除了 ILIM 上的跳线(在 CDP 到 SDP2之间切换)、DP/DM 线路在初始枚举之后也不会改变。  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    这是否意味着:

    VBUS 放电或器件重新连接后是否反映了该模式?  

    谢谢你。

    健弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Katsuhiro、

    如果在这种情况下驱动 EN、那么这是正确的理解。 正确的说法是、在模式开关之后、新模式将在 VBUS 放电或器件重新连接后得到反映。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    关于 CDP 和 SDP2之间的转换、电流限制设置(ILIM)过程是否正确?

    谢谢你。

    健弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Katsuhiro、

    在模式(CDP、SDP)下、TPS2544将具有此处所示的电流限制。 在 枚举完成之前、连接的器件不应开始消耗电流、因此在枚举期间是否应用电流限制不应导致问题、除非您在枚举期间看到电流限制问题。  

    谢谢、

    Emma