This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:断开交流适配器输入的问题

Guru**** 2811925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856337/bq24171-the-issue-at-disconnecting-ac-adapter-input

器件型号:BQ24171

你(们)好

我的客户在断开交流适配器输入时无法停止设备运行。 此外、它还具有从电池到输入的反向电流。

您是否可以出于此问题和改进方法的原因提供支持?

当它们断开适配器交流侧时。 发生了此问题。

但是、当它们断开适配 器直流(5V)侧时。 未发生此问题。(请参阅以下波形)

这个问题似乎取决于适配器中的输出电容。

条件:

电池:1节,4.2V

输入电压:5V (正常)

它们使用 ACFET 和 RBFET。

原理图、与 EVM (001条件)类似

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    BTST 电容器的大小是多少?  该电容器是否有串联电阻器?  如果数据表中建议的电容器尺寸不同 或串联电阻大于5 Ω、则 IC 可能会恢复升压。

     从 CMSRC 到 ACDRV 是否有一个499k Ω 电阻器(RGS)、如下所示?  如果不是、我们 已经看到、当  使用单节电池为 AVCC 供电时、泄漏会导致 ACDRV 电荷泵运行不正确。

     

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JEFF-SAN

    BTST 电容= 0.047uF

    串联电阻= 0欧姆

    从 CMSRC 到 ACDRV 的 RGS = 510k Ω

    我认为 、它们是 推荐值。 您如何看待此问题的原因?

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    在充电输入端、未插接的适配器的大电容似乎会导致其恢复升压。  您可以尝试将 BTST 电容增大到0.1uF 吗?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEFF-SAN:

    客户尝试将 BTST 电容修改为0.1uF。

    遗憾的是、行为没有得到改善。 (看不到任何变化)

    请给我另一个解决方案吗?

    谢谢、

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    这是否仅在特定的电池电压下发生、例如充满电?   

    从 BAT 到 AVCC 是否有二极管?  如果是、请尝试将其卸下。

    如果将 OVPSET 电阻器降低10倍、输入上的额外负载是否会使升压停止?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEFF-SAN:

    >这是否仅在特定的电池电压下发生,例如充满电?   

    请参阅下表。

    >从 BAT 到 AVCC 是否有二极管?  如果是、请尝试将其卸下。

    没有二极管。

    >如果将 OVPSET 电阻降低10倍,输入上的附加负载是否会使升压停止?

    客户尝试通过1/10 OVPSET 进行检查。 但是它没有解决。。。

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    对于 BTST 电容器、其额定电压是多少?  我想确认直流偏置降额不是一个因素

       您能否将开关节点波形添加到 C (BTST)= 0.047uF 和0.1uF 的当前开关节点波形中?   

    您需要从 FET 的输入侧 到接地端添加多低的电阻以防止出现此问题?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEFF-SAN:

    >关于 BTST 电容器,其额定电压是多少?

     >50V

    >您能否 将 开关节点波形添加 到 C (BTST)= 0.047uF 和0.1uF 的当前开关节点波形中?   

     >>请参考以下波形

    > 您需要从 FET 的输入侧 到接地端添加多低的电阻,以防止出现此问题?

     >>客户尝试添加12欧姆电阻器。 但是仍然 出现振荡问题。 请在下面添加12欧姆处找到波形、

     

    下面是我的理解、

    ACFET 在 Vin 电压下降时导通

    2、BATFET 因 AC52 <SRN+220mV(typ) 而开启

    3.停止输入电流

    4、由于   输入电流变为0A、输入电阻和交流适配器电阻中的电容、AVCC (&ACN)电压将增加。

       或电池电压将升压回输入电容器

       此外、在此计时、它可能具有反向电流。

    5.由于 ACN>SRN+220mV (典型值)+ 100mV,BATFET 关闭

      并且、充电开始>>输入电流将增大

    重复2至5

    正确吗?

    客户使用我们的 EVM 和输入电压的直流稳定电源检查了此问题。

    客户发现 输入 电压= 电池电压+约300mV 时的类似行为。

    请 检查一下。

    此外、客户正在考虑 添加复位 IC 来监控以下输入电压、

    有问题吗?

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    我认为您基本上是正确的。  输入 FET 关断时间是相对于转换器刷新脉冲的延迟/慢速时间。  此外、适配器输出电容器将输入电压保持 足够长、从而 形成 FB 环路。   复位 IC 可能 会有所帮助、但对于12V 适配器、我会将其设置为更高的电压、例如9V、如果使用5V 适配器、则设置为输入电压的%。  或者、如果我们可以移除组件或添加一 个简单的肖特基二极管来加快 Q1/Q2关断、这也应该起作用。  尽管上面的原理图中未显示、  但您使用 CDQ 和 CGS 的客户是否如下图所示:

    这些电容器 用于降低导通速度以减小浪涌电流、同时还可降低关断速度。  如果用较低的值替换或完全删除、这是否有帮助?  如果 他们在 ACDRV 阴极 R11两端添加肖特基二极管、这是否有帮助?  

    在美国休假之后、我将无法在实验室中查看这一点。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JEFF-SAN、

    客户尝试删除 CDQ 和 CGS。 >>未改进

    客户尝试在 ACDRV 的阴极 R11上添加肖特基二极管。 >>未改进

    客户正在考虑为 9V 或12V 适配器调整 OVPSET 的电阻。 此外、它们还将使用复位 IC 来实现5V 适配器。

    如果您有任何其他疑虑、请告诉我。

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    没有其他问题。  让我知道复位 IC 是如何工作的。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEFF-SAN:

    复位 IC,开漏输出, Vth 约为4.5V 。

    在添加复位 IC 时、波形如下所示。

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muk、

    谢谢。

    此致、
    Jeff