主题中讨论的其他器件:AM5716
各位专家、您好!
我的客户正在评估 TPS659162、该器件位于具有 AM5716的客户设计板上。 客户报告说、LDO1_OUT 通过 LDO12_IN 提供3.8V 电压、输入为5V。 我想确认什么是 LDO1_OUT 电压设置的默认值。 我确认了"SLVUAO4D–2016年1月–2018年5月修订版"、默认设置为"旁路"。 另一方面、"SLVUAW0A–2016年9月–2017年4月修订版"指出它是"标准电源资源"。 默认值是正确的? 如果是默认值、是否可以通过 GPIO 设置从"默认值"更改为"标准电源资源"? 还是客户需要通过 I2C 访问寄存器? 客户使用 LDO1_OUT 作为 SD 卡电源电压、需要3.3V 电压。
此致、
福吉瓦拉