This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65916:LDO1默认输出电压设置

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861096/tps65916-ldo1-default-output-voltage-setting

器件型号:TPS65916
主题中讨论的其他器件:AM5716

各位专家、您好!

我的客户正在评估 TPS659162、该器件位于具有 AM5716的客户设计板上。 客户报告说、LDO1_OUT 通过 LDO12_IN 提供3.8V 电压、输入为5V。 我想确认什么是 LDO1_OUT 电压设置的默认值。 我确认了"SLVUAO4D–2016年1月–2018年5月修订版"、默认设置为"旁路"。 另一方面、"SLVUAW0A–2016年9月–2017年4月修订版"指出它是"标准电源资源"。 默认值是正确的? 如果是默认值、是否可以通过 GPIO 设置从"默认值"更改为"标准电源资源"? 还是客户需要通过 I2C 访问寄存器? 客户使用 LDO1_OUT 作为 SD 卡电源电压、需要3.3V 电压。

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    我已将您的请求分配给支持此器件的应用工程师。 但由于美国对假期表示感谢、她本周已不上班、下周回来上班后、她将提供反馈。

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujiwar-san、

    如用户指南中所述、默认情况下、LDO1电压设置为旁路模式。 这意味着输出电压将与 VCCA 相同。 只要 VCCA 在3.3V 正确调节、LDO 就会处于正确的电压。

    用户指南链接: http://www.ti.com/lit/pdf/slvuao4

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natasha-San、

    如果客户希望通过将 LDO1与 LDO12_IN 配合使用来提供3.3V 电压、则客户应访问寄存器0x150以更改旁路模式禁用、对吗? (客户不想更改 PCB 布局。) 或者还有其他方法吗?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujiwar-san、

    是的、它们可以禁用旁路模式、但这不是推荐的解决方案。 这是因为默认情况下、器件每次仍会在旁路模式下启动。 当 LDO1处于旁路模式时、5V 远高于 LDO12_IN 上允许的最大电压。 这意味着在软件禁用旁路模式之前、器件可能会在这种情况下损坏。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nastasha-San、

    您是说客户应将 LDO12_IN 输入电压从5V 更改为3.3V、如果客户在 LDO1_OUT 上需要3.3V 电源、VCCA 输入电压也应为3.3V、我的理解是否正确? 如果 VCCA 和 LDO12_IN 的输入电压为5V、则在 LDO1_OUT 上提供3.3V 电压的解决方案不存在?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujiwar-san、

    有关 PMIC 的建议输入、请参阅我们的用户指南(图1): http://www.ti.com/lit/pdf/slvuao4

    我们建议在除 LDO4_IN 之外的所有器件中都使用3.3V 输入。 这将需要一个5V 输入来为 LDO4上的3.3V 输出供电。

    谢谢、

    纳斯塔莎