This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:适用于 i.MX 8M 的 PMIC

Guru**** 2513355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521825, TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861291/tps659037-pmic-for-i-mx-8m

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:TPS6521825TPS65218D0

您能否推荐适用于 i.MX 8M MPU 的 PMIC?

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    SOC 和处理器的电源解决方案通常在很大程度上取决于所需的最大电流。 对于 i.MX8、不同版本需要不同的功率级别、因此一个高端全功能版本的电源树可能不是较低功率级别版本的最佳电源。

    我们提供了一些应用示例。 请参阅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 您能否为 iMX8M Mini 和 nano 推荐 PMIC?  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅此技术手册:

    使用 TPS6521825和 LP873347 PMIC 为 NXP i.MX 8M Mini 供电

    我们将器件型号从 TPS65218D0更新为 TPS6521825、该器件经过预编程、可与 LP873347配合使用。

    此电路板已经构建、我们将作为参考设计发布:

    SoM 板与 现有的 NXP 8MMiniLPD4-EVK 兼容。