This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758:电感问题

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859905/tps23758-inductance-question

器件型号:TPS23758

尊敬的先生。

我们目前遇到问题。 L3前面或后面的电容器将断开其中一个。

当电路板首次上电时、会发生这种情况。 原因是什么?

也是如此。 L3在这里的作用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 A.J.:

    L3在 输入上提供一个额外的瞬态开关电流滤波层。  

    电路板损坏时如何为其供电? 这是 PSE 还是 PoE 注入器? 我很好奇 PD 是否正在协商电源并加电、或者无论什么都在注入电源。  

    此外、您能否提供完整的原理图?

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我们使用的是 POE 注入器。

    原理图作为附件。

    请帮助您查看。

    为什么 L3前面或后面的电容器会断开其中一个。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../POE_5F00_BOARD.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供原理图。 我对它进行了回顾、乍一看似乎可以。 我之前已经看到原理图是正确的、但电路板组装不正确。 这些电容器的额定电压为100V、因此与其他器件相比、它们是断开的、这是令人惊讶的。 我会仔细检查电路板上的这些组件。  

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    通常在首次上电时将其断开。

    当我更换损坏电容器时、这不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于更改电容器时没有问题、我怀疑电容器最初是不正确的额定电压。 我将测试一个初始电路板并测试所使用的电容器。  

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    在我们的测试中电容器变化仍然会遇到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    那么、我的理解是、当您将组件更改为正确的值时、问题仍然存在? 与2019年4月12日的前一条消息不同?

    如果是这种情况、我会检查钳位二极管、以确保这是正确的器件。 接下来、请在初始上电期间提供 VDD-RTN 的示波器截图。 我们可以检查以查看电路板上的瞬态。

    最后、我将检查这些器件的电路板连接。 确保每个部件都具有原理图中列出的正确连接。 确保接地端彼此隔离。  

    此致、

    Michael Pahl