This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:LMZ31710

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710, TPS54A24, TPSM84824, TPSM84424
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855379/lmz31710-lmz31710

器件型号:LMZ31710
主题中讨论的其他器件: TPS54A24TPSM84824TPSM84424

您好!

我正在设计一个项目、要求不同类型的开关。

我的输入电压为10V、我需要向我的电路提供以下电压(源自10V):

  • 8V -> 1.5A
  • -5.25V ->0.95A
  • 5.25V -> 19A (可拆分为最多4个 IC)
  • 3.5 -> 8.3A (最多可拆分成2个 IC)
  • 2.2 -> 10.46A (最多可拆分为3个 IC)
  • 6.25V -> 6.15A (可拆分为最多2个 IC)
  • 5.7V --> 2A
  • 4.3V --> 0.25A

我遇到的主要问题是、我需要将所有这些组件同步到3个可能的选项:

  1. 修复了1.25Mhz
  2. 固定2.5MHz
  3. 可变200-300kHz -->这意味着我将每隔几微秒在200-300kHz 之间以固定阶跃更改频率(可能是较低的带宽、但在这些限制范围内)。

您能帮我找到能够满足上述要求的转换器吗?

我查看 了 LMZ31710、但同步频率最高可达1.2MHz、我认为无法使用选项3进行同步、因为它需要固定频率。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EFI、

    您刚才提到了 LMZ31710 --您是否特别在寻找电源模块(集成电感器)?  

    对于其中的许多电源轨(8V、6.25V 和5.7V 输出)、请查看 TPSM84824 (8A)和 TPSM84424 (4A)模块。 您可以将这些器件同步到1.25Mhz。 对于3.5V 8.3A、可使用分立式 TPS54A24并将其同步至1.25Mhz。

    是否所有电源轨都必须使用相同的同步选项、或者是否所有3个电源轨都可用于各个电源轨? 换言之、某些电压轨能否同步到1.25MHz、某些电压轨能否同步到2.5MHz、某些电压轨能否同步到200-300kHz、或者所有电压轨都必须使用相同的选项?

    其中一些电源轨的电流相对较高。 您的系统中的有效环境温度是多少?

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    感谢您的回答、

    [引用 user="Kris F"]

    是否所有电压轨都必须使用相同的 syncי 选项、或者是否所有3个电压轨都可用于单个电压轨? 换言之、某些电压轨能否同步到1.25MHz、某些电压轨能否同步到2.5MHz、某些电压轨能否同步到200-300kHz、或者所有电压轨都必须使用相同的选项?  每个电压轨可使用不同的同步方法。

    其中一些电源轨的电流相对较高。 您的系统中的有效环境温度是多少?  40ºC ÷60ºC μ A

    [/报价]

    我需要更多的电源来设计电源、但我仍需要最终确定要求。 我将很快发布我的要求。 同步  

    谢谢、

    EFI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息、EFI。

    您是否能够将 LDO 用于从5.7V 输出产生的4.3V 250mA 电压轨?

    对于-5.25V 电压轨、您可能需要反相降压升压、在这种情况下、您需要对同步信号和其他信号进行电平转换、这会增加设计的复杂性。 由于该-5.25V 电压轨的电流相对较低、您是否会断开以使该电压轨不同步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Kris F"]

    您是否能够将 LDO 用于从5.7V 输出产生的4.3V 250mA 电压轨?

    是的

    对于-5.25V 电压轨、您可能需要反相降压升压、在这种情况下、您需要对同步信号和其他信号进行电平转换、这会增加设计的复杂性。 由于该-5.25V 电压轨的电流相对较低、您是否会断开以使该电压轨不同步?

    我正在尝试从系统电源获取-5.25V 电压、因此我们现在可以让它运行。

    [/报价]

    我需要的其余电压具有与同步相同的限制:

    源自5V:

    3.6V --> 2.3A

    下一个电压可从5V 或3.3V (首选5V、取决于效率)得出:

    2.1V -> 3.4A

    1.5V --> 6.6A

    0.95V -> 30.5A FPGA 内核

    1.03V --> 5.6A

    1.2V --> 0.32A

    1.8V --> 3.7A

    0.9V -> 1.6A

    3.6V -> 3.3V  2.3A 稳压器

    2.1V -> 1.8V 3.4A 稳压器 (可拆分为最多3个 IC)

    1.5V -> 1.2V 6.6A 稳压器 (可拆分成最多4个 IC)

    3.3V -> 3V 0.15A 稳压器

    3.3V -> 2.5V 0.1A 稳压器

    您可以帮助我将电源应用到上述电源轨吗?

    再次感谢您、

    非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EFI、

    通过电子邮件进行讨论可能会更高效。 您可以通过 Kristoffer.Flores _at_ TI.com 向我发送电子邮件吗?

    我在这里提出一些问题和意见、我们可以通过电子邮件继续讨论。

    这里有许多电源轨、我想确保我了解您需要从哪些中间/总线电压等导出哪些输出 例如、您提到的5V 是来自您的第一个帖子中10V 输入的单独电源、还是来自10V 的5V (它与您最初提到的5.25V 相同、19A 是您期望的总输入参考电流)?

    我将根据我的理解编译一个方框图、我们可以一起为每个电源轨提供电源建议。  

    您使用的是什么 FPGA? 也许我们已经有一个展示其电源解决方案的参考设计。

    除了为您的 FPGA 寻找参考设计外、我们还  可以使用 WEBENCH 电源设计器作为起点、以了解针对每个输入到输出电压/电流要求的潜在解决方案。 在该工具中、您可以指定外部同步频率的要求、所提供的解决方案将是基于该工具的效率、热性能和其他(计时、电流限制)计算支持该同步频率的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EFI、您是否仍然需要电源树方面的帮助?