This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:关于 Li-FePO4电池保护和电量监测计解决方案

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQ40Z80, BQ40Z50-R2, BQ2980, BQ2970, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861417/bq40z60-about-li-fepo4-battery-protection-and-gauge-solution

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQ40Z80BQ40Z50-R2BQ2980BQ2970BQ40Z50

您好!

客户正在寻找用于 LiFePO4的保护 IC。
您能告诉我推荐的2S LiFePO4保护 IC 和电量监测计吗?

此外、以下 IC 是否支持该功能?
・BQ40Z60
・BQ40Z80
・BQ40Z50-R2

此致
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yusuke、

    这是一个保护器问题、我已将其分配给相应的团队。

    至于 bq40z60 -我们不建议使用这个。

    但是、我建议您查看 bq40z50-R3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    感谢您的支持。
     很抱歉、我在错误的部分发帖。

    客户还考虑使用1S2P 电池。
    您能告诉我1S2P LiFePO4的推荐保护 IC 吗?
    电池电压为3.2V~3.65V。

    此致
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    以下是您可能感兴趣的一些2S 保护器系列。 为了获得准确的保护阈值、您可以查看数据表中的器件比较表、并选择最适合您的应用的配置。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq2962.pdf

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq29209.pdf

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq294502.pdf

    对于1S、我们有2个选项:BQ2970和 BQ2980。 BQ2970具有低侧保护、因此更具成本效益。 BQ2980是一款具有高侧保护功能的更精确保护器。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq2980.pdf

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq2970.pdf

    如果您有任何疑问、请告诉我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kang、 Shawn、

    感谢您的友好支持。
    客户需要保护和监测计功能。

    因此、他们考虑的是 bq40z50。
    但是,该图书馆没有被调查的 LiFePO4的化学 ID 信息。
    您能告诉我如何创建 Chemi ID 吗?

    此致
    Yusuke