This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:基于 TPS23753A 的 SCH 申请和设计布局审查

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A, PMP8803, LMV431A, LMV431, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855513/tps23753a-request-for-sch-and-layout-review-for-design-based-on-tps23753a

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件: PMP8803LMV431ALMV431TL431

e2e.ti.com/.../TWH665PE_2D00_1_2D00_V0.1_2D00_1107.zip

尊敬的女士和先生

这是我们第一次基于 TPS23753APW 设计 PD、我们希望第一次成功。
您是否会帮助查看随附的 sch 和布局文件?
期待您的回复。
此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以 PDF 格式发送文件? 谢谢你。

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    请参阅附件以了解 PDF 格式、谢谢。

    e2e.ti.com/.../PD.rare2e.ti.com/.../twch665PE_5F00_v01_5F00_20191111_5F00_PD.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    请参阅 PDF formate2e.ti.com/.../2553.PD.rar 的附件、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了原理图、以下是我的评论:

    -我认为您不需要 R4783

    -我找不到 FET 数据表、但确保 VDS 不超过 FET 额定电压

     使用带反激 式器件的 TPS23753A 进行设计的一个很好的资源是:www.ti.com/.../slva305c.pdf、它将为您提供此设计中各种组件的许多公式。

    此外、我们还提供了采用 TPS23753A 的12V 输出电压参考设计、您可以将自己的设计与 http://www.ti.com/tool/PMP20531进行比较

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    我们按照先前为缓冲器连接的 PMP8803 EVM 进行操作、这是可以的吗?我们应该参考哪一个?

    Thanks.e2e.ti.com/.../PMP8803-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以遵循 PMP8803。 我的上述评论仍然有效。  

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael  

    我们在启动第一个样本期间遇到了几个问题、这些问题现在仍然困扰着我们。 我想将这些问题和我们的关切列于下表:

    1.未经任何修改,第一个样本无法与其 PSE 合作伙伴协商;

    将 R5004从90.9k Ω 更改为90.9k Ω、在 R4783上添加一个100 Ω 电阻器、在 Q7的引脚1和 PIN2之间添加一个1k Ω 电阻器后、第一个采样可以成功地与其 PSE 合作伙伴协商。

    3、即使协商也可以、输出大约为6V、无论我们试图更改 R5016的值、输出都保持不变;

    但是、当我们将 R5012的值从2k Ω 增加到4.7k Ω 左右时、输出大约为11.7V。 整个反馈环路似乎不工作、这意味着反激式器件在开环模式下工作。

    此外、对于 SLVA305C 的参考设计、考虑到 OUT 样本支持802.af、我们应使用哪种 Rcls 值、因为我们对0类和3类感到困惑?

    正在寻找您的回复!  谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果分级电阻器错误、这是合理的。

    2.需要更改分级电阻。 Q7引脚1和2上的1K 与我发送给您的设计类似。 我再次认为、除非您的系统需要最小负载、否则不需要 R4783。 这可能是较小电阻器导致较高负载影响设计的原因。

    这是有道理的、因为电阻分压器正在栏杆上。 电压为2.47、但器件 LMV431A 的基准电压范围为1.22和1.25。  

    4、这也是有道理的、因为该电阻器可以设置反馈、因为它的电流限制了光耦合器、当 LMV 部件发生故障时、这种情况更主要。
    5. 0类是传统部件的传统类。 如果您的设计为12W、请使用3类。  

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    1、PMP8803参考设计之后的第一个样品不能根据 您之前分享的设计进行太多修改、因为我们必须迟早向客户展示这些样品;

    2、遗憾的是、即使 LMV431更改为 LV431、输出电压只能通过更改 R5012进行调节、包括分压器在内的其他点的变化也几乎没有效果。

    顺便说一下、似乎没有输出 OVP 功能、是否需要在 PIN4和 P-GND 之间添加一个齐纳二极管?

    期待您的回复。

    BR

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,出现了一个拼写错误:LV431==>TL431。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    您之前说过、您更改了电阻分压器、现在您要将 LMV431更改为 TL431。 您能否确认电路板上的电阻分压器为电路板上当前的稳压器提供了正确的基准电压?

    您能否确认您要为 PIN4询问哪个器件?

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    PCB 上的 TL431封装错误、并且在旋转组件后可以正常工作。 感谢您的专业支持。