This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:限流工作

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861125/tps61178-ilimit-operate

器件型号:TPS61178

设计规格、

输入电压9V

输出电压为12V

输出电流为3.2A

我将 Ilimit 引脚设置为5A

当 I LOAD 接近5A 时、输出电压降至9V 附近、超过5A 时、OUT 不会关断、保持电流和电压

我将装载机30A、IC 损坏、看起来没有保护!!!

我知道 ilimit 是如何工作的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您是否在原理图中使用了外部 PMOS 来实现短路保护?  

    否则、器件将无法支持短路保护。

    有关升压转换 en.wikipedia.org/.../Boost_converter 的基本原理、请参阅 wiki。VIN 和 VOUT 之间始终存在路径、而无需使用 PMOS。

    如果您使用的是 PMOS、请分享您的原理图和布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    我使用演示板 TPS61178评估板进行测试、与 P-MOS 完全一样

    我只需更改 FB 电阻器、将 Voutput 12V 和 ILimit 设置为5A 左右(通过数据表公式)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    本应用手册详细介绍了 http://www.ti.com/lit/an/slva889/slva889.pdf 的短路保护

    如何将30A 负载应用于 EVM? 它是否为色度电子负载? 我想在我们的实验中重复该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    我认为我遇到了问题、电源电流仅为12A、因此如果我通过电子负载加载30A、电源将执行 OCP、并可能损坏 TPS611781。

    我更换新 IC 并重新测试、不再发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您的更新。 我会关闭这个帖子。