This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:%100 μ A 占空比运行

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861118/lm5122-about-100-duty-operation

器件型号:LM5122

您好!

此器件是否能够100%占空比运行?
我认为、在旁路模式运行中、可以100%运行。
但是、如果我检查有关100%占空比的描述、
我认为由于强制关闭时间、100%占空比运行是不可能的。



您能告诉我如何解释这些描述吗?

此致
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    此器件可支持占空比为0%的旁路功能。  升压转换器的占空比由"低侧导通时间"/"period"定义。

    升压转换器无法在100%占空比下运行、这意味着低侧始终处于开启状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Li,

    感谢您的支持。
    我理解解释。

    >升压转换器无法以100%占空比运行,这意味着低侧始终处于打开状态。
    考虑强制关闭时间时、最大占空比是多少?

    此致
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    请参阅数据表的第22页。 有一个用于计算最大占空比的公式。