This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27320:bqstudio 导入数据

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860587/bq27320-data-import-by-bqstudio

器件型号:BQ27320
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

各位专家:

我的客户有以下问题。 您会回答这些问题吗?

1. bqstudio 无法导入以下校准数据。 (即使重写以下数据、这些数据也是默认数据。 其他数据可以正确导入。) 客户是否需要任何设置?
-校准数据   CC 增益
-校准数据   CC 增量
-校准数据   CC 偏移
-校准数据   板偏移
-校准数据   内部温度偏移
-校准数据   外部温度偏移
-校准   数据包 V 偏移

2.关于 golden file (df.fs)、客户报告说、如果将 golden 文件插入 df.fs 文件的以下命令、他在将 golden 文件写入器件时出错。 (以下命令由文件顶部写入。 如果发生错误、客户无法将黄金文件写入器件。) 此命令是否会影响此现象?
;------------------------------------------------------------
;验证现有固件版本
;------------------------------------------------------------
W:AA 3E 02 00
C:AA 3E 02 00 FF A5 FF A5

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Fujiwar-san,

    请允许我们持续到下周、我们将与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang Kang

    您会回答我的问题吗?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家:

    请问您能回答我的问题吗? 客户希望尽快获得答案。

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:这由 Window->Preferences->Data Memory->Import:要保留的类名控制。 默认情况下,校准类将被保留(=not imported)。 删除"要保留的类名称"字段中的"校准"文本、它将从 gg 文件导入校准数据类

    #2:这是安全检查、因此闪存流文件不会编程到固件版本不兼容的监测计中。 如果您使用兼容的监测计导入闪存流文件、则不会发生这种情况。

    对于 bq27320、这应该是:

    ;------------------------------------------------------------
    ;验证现有固件版本
    ;------------------------------------------------------------
    W:AA 3E 02 00
    C:AA 3E 02 00 03 20 00 13

    您的客户是如何获得具有以下内容的文件的:

    ;------------------------------------------------------------
    ;验证现有固件版本
    ;------------------------------------------------------------
    W:AA 3E 02 00
    C:AA 3E 02 00 FF A5 FF A5