This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:是否可以用等离子水进行清洁?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858525/tps65131-could-it-can-be-cleaning-by-plasma-water

器件型号:TPS65131

您好!

SMT 铸造询问带 TPS65131的 PCB 板是否可由等离子水清洗? ESD 或材料 腐蚀是否存在任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在19年11月22日之前回复。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fandy、

    我找不到这个问题的确切答案、因为在与少数工程师交谈后、他们似乎不熟悉此清洁流程。 我将 尝试找到一个可以回答的人、但这可能需要更多时间。

    同时、我可以告诉您、其他 TI IC 的 TPS65131没有什么特别之处、因此如果客户能够在清洁过程中使用其他 TI 器件、TPS65131也不会有任何问题。

    如果我可以找到更多信息、我将更新此主题。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fandy、

    对于此 PCB 组装过程、与 TI 的其他器件或其他制造商的器件相比、TPS65131没有什么特别之处。 如果这是一个标准组装过程、那么它也应该与 TPS65131一同使用。 这就是我可以提供的所有反馈、因为这不仅仅 是电路板组装过程问题、而是 TPS65131的任何特定问题。

    此致、

    辽卡特