This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057W:感测电阻两端的奇怪电压

Guru**** 2415250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2057W, BQ24004, BQ24005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859595/bq2057w-weird-voltage-across-sense-resistor

器件型号:BQ2057W
主题中讨论的其他器件: BQ24004BQ24005

使用上述电路、我使用 BQ2057W 制造了自己的电池充电器、以完成学校项目的一部分。 我们正在使用的电池正在充电、但充电速率与计算值相差很大。 在我使用的测试电路中、我的 Rsense 值为0.062m Ω。 奇怪的是、我在该电阻器上仅获得6m Ω 的压降、因此与我应该得到的计算出的2A 充电电路相比、充电电流仅为100mA。 当电阻器应保持在120mV 左右的一致性时、我不知道为什么电阻器会下降这个电压值。 我还使用了几个其他不同的感应电阻器、包括125m Ω 电阻器、并且一直得到类似的奇怪值。 下面显示了我在所有引脚上测量的电压值、

10V - Vcc

10V - Vcomp (I 禁用此引脚)

7.63V -电池

9.87V - VSNS

9.11V -共阴极

4.98V - TSS (也禁用此引脚)

0.006V -跨电阻器

Bill Johns 一直在帮助我解决上一个问题、并建议使用几种不同的 IC、包括 BQ24004。 我已经订购了这款器件、但仍在等待、不知道器件何时会送达。 我之前订购过 BQ2057W、之后才意识到这些器件、并一直在尝试使其正常工作、以防器件无法及时送达。 下面是我一直用于测试的试验电路板上的物理电路、请告诉我、如果您需要更多信息、我们将非常感谢您的帮助。  

如上所示、物理电路与电源断开

上面显示的是连接到电源的电路。 LED 亮起、电池已显示充电进度、因此电路正常工作。 不会获得我所期望的电流输出

显示了上面的110 mA 充电电流。

如果有任何帮助,将不胜感激

谢谢、

Ryan Amyette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryan

    BQ2057W 有很多外部器件和连接、这些都会导致问题。  非常旧的部分,我不推荐

    如果可能、请切换到 BQ24005、它具有大量集成和更多功能。

    您看到的问题可能与接地连接不良和接地路径中的电阻有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几个问题

    1) 导通晶体管 Q1会发热、需要在该部件上添加散热器。

    2) 外部感应电阻器 R-SNS 是一个很小的值、可以从(0.2欧姆)开始、引线中的任何附加电阻都将降低流向电池的电流。  尝试使用更短的引线使电阻器连接更靠近 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryan

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。