This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:CE 引脚的下拉电阻容差

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861201/bq24073-pull-down-resister-tolerance-for-ce-pin

器件型号:BQ24073

尊敬的先生:

您能否告诉我 CE 引脚的下拉电阻器(285k)的容差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:


    在大多数设计中、由于/CE 引脚的连接方式、/CE 引脚的下拉电阻器的容差未指定。
    是否有特定的设计应用要求您了解容差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我们需要计算电流消耗最小值/最大值、因为我们的系统是敏感的电池功耗。

    我的应用是 TWS 通讯座。 当使用正常运行时、从电池电源上拉 CE 引脚。

    请告诉我 CE 引脚中内部下拉电阻器的容差。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    电阻器上的容差约为10%