This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL5001A:RT 引脚上无 PWM 输出且无锯齿

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TL5001A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856992/tl5001a-no-pwm-output-and-no-sawtooth-on-rt-pin

器件型号:TL5001A

我在+5V VCC 上运行 TL5001A、但在 RT 引脚上看不到输出或锯齿波形。  DTC 为1.0 V、COMP 为1.2 V、SCP 和 FB 接地。  在较旧的设计中、我使用了相同的配置、但 VCC 为+24V。 LVLO 实际上是3。 0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    您能否先与我分享原理图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

     

    这里是 TL5001A 原理图区域的一小部分。  DCOM 是+5V 返回值。  从引脚6流出的线路通过电阻器连接到漏极栅极。  引脚3上的电压为0.7VDC。  引脚1通过与250欧姆电阻器串联的光电隔离器二极管上拉至+5V。

     

    Dan


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉 Dan。 我不理解您展示的原理图、您使用的拓扑是什么? 降压或升压、我没有看到任何 MOSFET、电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 MOSFET、没有电感器。  TL5001A 仅提供 PWM 信号以用于其他目的。  简单的问题是: 如果我在电源引脚上施加5V 电压、为 COMP 和 DTC 引脚提供工作范围内的信号、并在 RT 引脚上提供100k 电阻器、我是否应该能够在 RT 引脚上看到锯齿波形?

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    一旦 VCC 电压高于3V、锯齿波形就会出现。 您能否提高 VCC 以查看锯齿何时出现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    如果您将 VCC 从3V 提高到更高、是否有任何差异? 请检查 IC 是否焊接良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我将关闭此主题、因为没有收到您的任何回复。 如果仍有任何疑问、您可以发布新主题。