This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28631:不良调节/突发模式

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860876/ucc28631-bad-regulation-burst-mode

器件型号:UCC28631

尊敬的团队:

我们的客户在以下系统用例中使用 UCC28631:

  • 输入电压:350至450V
  • 输出功率:100W
  • 标称输出电压:24V

我可以通过电子邮件共享客户的原理图和设计文件(Excel) 还有一些有关变压器的更多详细信息。

在较小的负载(5kOhm 的虚拟负载)下、它们会看到以下问题:

"开关频率和占空比突然变得太大、就好像它们停止被调节一样、没有明显的原因发生这种情况。 下面显示的示波器图(CH1:SD、CH2:I_Prim、CH3:VDD、CH4:VOUT)描述了我尝试描述的行为。

电源启动和输出调节至24V。 突然开关停止、电压开始下降、当稳压回升时、开关频率已经为120kHz、占空比为~60%。

这种脉冲的“突发”持续,间隔为5ms,增加输出电压,直到 OVP 开始生效。 放大后的示波器图显示误差代码为20、还显示了占空比和开关频率的变化情况。"

不同的测试点:

  • 向输出端添加680uF 电容也有助于降低发生“杂散行为”的频率,但仍然会发生
  • 50ohm @ 200V 在大部分时间都能工作。 增大输入电压将使问题再次出现。

请帮助我们了解什么问题可能会导致问题?

谢谢、致以诚挚的问候
Martin

CH1:SD、CH2:I_Prim、CH3:VDD、CH4:VOUT

条件:

  • Rload = 5kOhm (外部施加)
  • VIN ~= 120V (输入电压实际上已上升至350V、但电源已在120V 时启动)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin

    您能否将 Excel 文件和原理图发送给我进行审阅?

    同时、UCC28631数据表第42页的表3显示了可能导致 UCC28631关断的所有故障条件的列表。  在您共享的波形中、看起来 SD 引脚被拉低。  对于 UCC28631、如果 SD 引脚被拉至低电平125us、则会触发故障关断。  SD 引脚通常与外部 NTC 搭配使用、以实现过热保护或外部关断。  在正常稳态运行期间、它应该具有直流值、而不是您提供的波形上显示的 PWM 脉冲。  我建议您查看连接到 SD 引脚的电路、以确保其按预期运行。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回答。 我是客户、所以我想我最好直接回答您 、我希望您已经收到了 Martin 的原理图。 关于您的回答、我有以下意见:

    • 从原理图中可以看出、SD 引脚保持悬空。 假设开路引脚不会因开路而触发任何错误(表4第43页)
    • 我对示波器图中(SD 引脚)的行为的理解是在低功耗模式下“内部 SD 引脚上拉被禁用”(注(3)第8页),因此我认为 SD 引脚被拉至低电平更是由于禁用, 而不是原因。 此外、还会出现错误代码26-(外部过热故障(SD 引脚被拉至低电平))、之后不会出现错误代码、直到达到 OVP。
    • 数据表上有一条注释:图37显示上拉电阻的电流源为210mA、但它应该是210uA、对吧?
    • 我现在对电路做了两个更改
      1. 我移除了 R2CD 缓冲器部件并替换为齐纳钳位、现在我能够以5kOhm 的负载启动、但只有在低输入电压下才能保持稳压。 假设输出电压未正确反映到偏置绕组 、因为 FET 关断后电流仍流经初级。 这是一项改进,但一旦我开始上升输入电压(>160V),高占空比(~70%)和高开关频率(120kHz)的“杂散行为”就会再次出现。 现在、OVP 未命中、但输出电压具有这些尖峰、这清楚地表明芯片已停止正确调节
      2. 我在 SD 引脚上添加了一个470k 电阻器,只是为了确保这一点,但它没有改善,我可以看到 SD 引脚仍在下降,并且总是在开关停止的同时下降。

    查看原理图后、您是否有任何其他想法?为什么芯片会突然停止对输出进行重新稳压并立即进入这种高开关频率高占空比模式?

    K.r,
    Omar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Omar

    是的、我 收到了 Martin 的原理图。  由于电子邮件包含帮助解决此问题所需的信息、无法在 E2E 上发布、因此我们将继续通过电子邮件提供支持。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:
    请告诉我、我是否可以向您发送更多消息或有关我的设计的信息、以便您更轻松地为我提供帮助。
    谢谢!