This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:TPS54160电压尖峰问题

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859654/tps54160-tps54160-voltage-spike-issue

器件型号:TPS54160

您好!

我正在测试 TPS54160、正如您在下图中看到的、这是 VSW 波形、红圈中是电压尖峰。 我想知道在 MOSFET 开关时是什么导致了电压尖峰?

我认为在开关时刻电流变化非常快、由于 U=L*di/dt、U (电压)将会出现尖峰。 我是对的吗?

如果您有任何建议、请随时告诉我。

谢谢。

此致

刘梅森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在星期一回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您回答正确。

    SW 过冲和下冲由寄生电感引起。

    有关详细信息、请参阅以下文章:

    http://www.ti.com/lit/an/slpa010/slpa010.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    非常感谢您的回答、我还有几个问题、希望您能帮助我。

    如文章中所述:

    '二极管的反向恢复效应和 FET 电容器电压的转换会导致控制 FET 电流过冲。 该电流过冲被 FET 的输出电容吸收、从而导致开关节点电压过冲。"

     本文中 FET 电容器电压的转换意味着什么?  

    并且 、FET 的输出电容是否意味着以下电路中的 Co?

    谢谢。

    此致

    刘梅森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好梅森、

    当 HS MOS 的栅极电压导通时、它将具有压摆率。 由于二极管具有反向恢复、因此 L*di/dt 将导致过冲。

    FET 的输出电容是 FET 的寄生电容、而非 CO

    如果您有进一步的问题、请发送电子邮件。 neal-zhang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    非常感谢您的回答!

    此致

    Mason