This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:BQ7692003经过一些工作后发生了故障

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856177/bq76920-bq7692003-broke-itself-after-a-bit-work

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件:BQ76200

您好!

问题是、当我第一次打开电路时、它看起来工作正常。 一段时间后、bq7692003停止工作! TS1有一个奇怪的电压:TS1引脚和3.3V 上有一个2.2k 的电阻器。 我在 TS1引脚上读了1V 的相关内容!

 器件稳压器的3.3V 输出很好、但经过一段时间后它大约为6V! 我采用的原理图与数据表上的原理图类似。 我只有4节电池、VC4和 VC5连接到电表。 此外、我注意到、电源电流大约为10mA、3.3V 引脚输出上没有任何电容。

当我进行这些测试时、我仅连接了 GND 和 Bat、我没有连接另一个 Celle。

提前感谢您、

Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    听起来设备确实已损坏。 当您说仅连接 GND 和 BAT 时-您是否也连接了 VC5和 REGSRC? 您能否发送原理图?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt、

    是的、我还认为它已经被消磁了。 但是我换了好几次了!!! 在工作了几分钟之后,它就会退水! 当我说我只连接 GND 和 Bat 时、我意味 着在测试时、我不会连接所有电池、而是仅连接 GND、在方案的 VCella4上连接+12.5V。 下面是方案:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    感谢您发送原理图。 我看到了一些与我们的典型建议不同的东西、但大多数这些东西不应对器件造成损坏。 SRP/SRN 引脚连接最有可能导致损坏。 通常、应在这两个引脚之间连接一个感测电阻。 如果未使用器件的库仑计数功能、则应将 SRP 和 SRN 直接接地。

    如果您尚未观看此视频、观看 https://training.ti.com/how-create-schematic-bq76920-bq76930-and-bq76940可能会有所帮助

    某些引脚上使用的电容值与我们在 EVM 和参考设计上使用的电容值不同(CAP1和 REGSRC 通常为1uF)。 我不确定您的原理图上的 V_AFE 信号连接在何处-它是否连接到非页面内容? 如果仍然无法解决问题、也可以查看原理图的 FET 部分。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt、

    检测电阻位于其他页面中、V_AFE 信号不会进入电路的其他部分。 我可以尝试更改 CAP1和 REGSCR 电容器、但我不认为它们会对 bq7692003进行消磁! 你怎么看?

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    我同意-我认为电容器值不应导致损坏。 但是、在加电期间监控这些引脚上的电压可能会很好、以确保它们达到正确的电压。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、您好!
    我组装在电路板中、仅包含 我发送给您的方案中看到的组件、而不包含 Bq76200器件。 此外、我还组装了微控制器、以便与 Bq76920003实现通信。 Bq7692003是新推出的。
    我提供12、6V beetwen GND 和 Vcella4。 我没有 连接 Vcella1、Vcella2、Vcella3。 我将100欧姆电阻器置于 Vcella0-Vcella1、Vcella1-Vcella1、Vcella2-Vcella3、Vcella3-Vcella4中。 我做了一些措施、希望这些措施能有所帮助!
    我提起 REGOUT 引脚、并将 REGOUT 的电流从 REGOUT 变为3.3V、电流大约为7mA。 我提起 R30电阻器、并测量了来自 Vcella4的电流:大约7mA。 我将示波器放在引脚 Beetwen R30和 R?上?:
    我将示波器放在3.3V 上:
    非常奇怪!!! bq7692003似乎需要很多电流!!!!!! 这很不可能。 当我拆解 bq7692003时、我使用测试仪在电路板上测量 了电阻 Beetwen REGOUT 引脚和 GND、 beetwen Bat 引脚和 GND 以及 beetwen 3.3Vpin 和 GND。 始终具有几百千欧姆。
    可能是 PCB、但我不知道在哪里调查!
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    这很奇怪- BQ76920永远不应该拉这么大的电流。 REGOUT 是否为 MCU 之外的电路供电?

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    我一段时间没有听到你的声音。 您是否能够解决此问题?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    真诚地说、我尝试了另一个组装好的 PCB、但我没有发现同样的问题。 问题可能出在 PCB…上 非常奇怪! Iwill update you in the future….(Iwill update you in the f 当然。

    再次感谢您、祝您愉快。

    Davide