This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:PWM、PFM 模式

Guru**** 2521160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860840/tps61099-pwm-pfm-mode

器件型号:TPS61099

我需要5.15V 输出电压。 在数据表中、如果 TPS610997处于 PFM 模式、则输出电压为5.15V。 但我不明白如何将 TPS610997更改为在 PFM 或 PWM 模式下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    有关 PFM (以突发模式保存)的详细信息、请查看数据表中的8.3.1:

    '如果负载电流进一步降低、 升压转换器将进入突发模式。 在突发模式下、升压转换器通过提升输出电压
    几个开关周期。 一旦输出电压超过设置阈值、器件将停止开关并 进入睡眠状态。 在睡眠状态下、该器件消耗的静态电流更少。  当输出电压低于设置阈值时、它将恢复开关。 当在 该模式下无法再支持输出电流时、它退出突发模式。 有关突发模式运行的详细信息、请参阅图19。"

    您的应用是什么?您的负载条件是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    我认为您早就没有听到您的声音了。 我将关闭此帖子。

    如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢~