This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:TPS55340禁用

Guru**** 2733885 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61232, TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858278/tps55340-tps55340-disabled

器件型号:TPS55340
主题中讨论的其他器件:TPS61232

 我的 TPS55340RTER 有问题

我复制了第13页中的电路

输入电压:+5.2V

输出电压:+24V

使能:0  +4.7V

当使能电  压高达4.7V 时、有时会发生稳压器重瞬态禁用(Vout = 4.9V)有时会在大约100ms 内(直到10V 或更高)增加电压、但在返回 VIN (禁用)后会增加电压

我尝试在充电或不充电的情况下加电、结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    您能给我展示一下原理图和布局吗?  

    请确保电源电流限制足够大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提示重播。

    这是原始原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    原理图看起来不错。 我没有看到任何问题。

    您还可以共享布局吗?  

    还有一点、在您进行测试时、您是否在多个电路板上或仅一个电路板上发现了这种行为? 您是否检查过 IC 的焊接是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2个板出现相同问题。

    我有来自其他电压稳压器 TPS61232的5.2V 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    布局不好。

    包括降压转换器、升压转换器布局在内的稳压器不同于信号链 IC 布局、因为它需要提供大电流。 对于1oz 铜 PCB、布线只能通过宽度为10mil 的1A。 对于高频直流/直流转换器、除了宽度外、布局更重要。 建议使用2层 PCB、底层为所有 GND。 有关更详细的说明、请参阅 TPS55340数据表第27页的布局建议。  

    下面是一个简单的示例:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zack

    你是对的

    谢谢你

    因为我不 需要专业的 PCB,所以我没有检查轨道/电流......

    但奇怪的是、这个错误的形式会导致这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    您需要第二个版本的 PCB。

    如果要调试此版本的 PCB、则需要共享启动 Vin、Vout、SW 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想仅将此 PCB 用于某些测量...所以...我想继续进行此操作。

    现在很难、有时在我施加负载(0.5W)后工作。。。。但是、如果我取下、load..it 将返回到有线模式。

    这很奇怪

    当我打开电源并且它的剂量不起作用(SW)时会出现这种情况

    在这里、当它运行时、我放置并取出负载

    输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您说过、在0.5W 的负载下、它可以正常工作。 输出电压是否为24V 且非常稳定?

    Vout 从24V 下降的第三个波形发生了什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有时、在我断开负载后、输出电压会降低  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或禁用组件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    很难说根本原因、因为 PCB 引起的未知大寄生电阻和寄生电感太多。 如果您想继续测试电路板上的其他电路、可以使用外部24V 电源为其余电路供电。  

    您可以在下一次 E2E 上分享该布局以供查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将尝试使用这个新的 PCB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    请查看下图中的我的标记。

    与铝制电解电容器相比、陶瓷电容器具有较低的 ESR、ESL 更适合用作输出电容器。 输出端可以有一个陶瓷电容器+ 2个铝电解电容器。