This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:SLVU682用户指南和#39;s 指南| GND

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858282/tps2378-slvu682-user-s-guide-gnd

器件型号:TPS2378

您好!

我正在尝试参考 SLVU682用户指南来设计 PD 器件。

我的问题是 、本文档第4页原理图中 C11和 C12附近的 GND。 

它们是否具有相同的 GND?

此外、我无法理解电阻 R1、R2、R3和 R4的相关性。 有人能帮我解决这个问题吗?

最后,我们是否同意在直流/直流转换器之后必须隔离电路 ?

提前感谢您。

Matteo Baldi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、您好!

    C11和 C12附近的 GND 被视为接地。 是的、它们是相同的接地端、应进行连接。

    这些电阻器的位置为 Bob Smith 端接至电缆、以便为电路提供浪涌保护。  

    以下是一些详细讨论该主题的论文: https://www.ti.com/lit/an/slvae50/slvae50.pdf

    http://www.ti.com/lit/an/slua736/slua736.pdf

    直流/直流之后的电路不必进行隔离。 降压转换器用于 PoE。 但是、应用可能需要隔离、因此我的点是 PoE 可能是隔离式或非隔离式、具体取决于应用。 通常、我建议使用隔离。

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的快速回复。 我将隔离我的应用。

    您是否知道像芯片这样简单的方法?

    此致、

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、您好!

    隔离设计不是来自芯片、而是来自电路板上的接地层物理隔离。 我们通常使用反激式或正向拓扑来实现隔离应用。  

    首先、我们的参考设计库是您的理想选择、您可以在其中浏览我们的设计、并根据隔离、电源、输出电压等条件对其进行筛选:

    http://www.ti.com/power-management/power-over-ethernet-poe/powered-devices/reference-designs.html#search?famid=664

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的所有信息和时间、但我还有一个问题。

    我的应用是指三相器件的功率。 我使用其中一个相位、比如我的接地、因此是400V。

    因此、我的以太网通信的接地将为400V、这些导线将直接连接到线圈(原理图中的 T1)。  

    我想知道这是否会成为问题?

    我希望您对此有一个想法。

    请注意、

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、您好!

    您能否通过方框图说明您计划如何执行此操作? 是差分电压还是共模电压?

    更确切地说、PoE 标准电压最大值为57V、我们的器件额定电压为100V。 因此、在 VDD-VSS 之间施加400V 差分信号会损坏部件。  

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、您好!  

    此帖子是否有更新?  
    我们在将近一个星期内没有听到你的声音。 如果我们在接下来的48小时内没有收到任何消息、我将假定问题已解决。 如果48小时的时间超过了您的回答时间、您可以在此处发帖以打开主题。 感谢您关注 TI PoE 产品。

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    首先,我要对我的迟到答复表示歉意。 下面是有关音频/信号变压器的原理图:  

    我必须这么做、因为它简化了传感器的图。 以太网数据通过以下模式连接到交换机(LAN9313-NZW):  

    此 GND 与第一个架构相同。 我的问题是:  

    是否在音频/信号变压器(H6096NL)内部,GND 将是一个问题?  

    我希望我的解释清楚明了,感谢你花时间这么做!

    此致、

    Matteo Baldi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、

    感谢您提供的澄清图片。 IC 有一个标有 RTN 的基准。 保持此接地与上图所示的 GND 分离。 400V GND 应与电路板的其余部分通过 Bob Smith 平面/终端进行隔离。  

    此外、只需确保输入变压器能够处理线路上的电压以及连接到接地端的电容器。 否则、这应该是可以的。  

    此致、

    Michael Pahl