This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:TPS2378 PoE 和 PSE 开关识别问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857105/tps2378-tps2378-poe-and-pse-switch-identification-problems

器件型号:TPS2378

尊敬的先生:

请参阅以下问题、我的客户提供的反馈可帮助我获得解决方案。

PS:ED004是我们公司的产品、具有 Dante 功能和 PoE 芯片的 POE AMP 使用 TPS2378

 

  ED004使用 Cisco Catalyst 系列 PoE+交换机时,交换机无法将该放大器识别为 PoE+设备,因此交换机端口仅提供15W 功率。 您可以在随附的图片中看到、器件确实将放大器识别为4类器件、但它需要向开关发送命令以激活 PoE+部分。 此器件将需要实施 LLDP 以进行 POE+电源管理。

下面是我们有关 PoE 的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我目前正在对此进行研究。 如果可用、我将在24小时内或更早的时间内发布答案。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    由于我们的客户正在等待此问题的答案和解决方案、因此我们需要您的帮助。 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    查看该帖子、我没有看到有关该问题的具体问题? PoE PD 应能够进行硬件分级和 LLDP。 根据标准、PoE PSE 可以选择进行 LLDP 或硬件分类、因此 PD 终端设备应同时进行这两者。 PD 终端设备的一部分是 PD 控制器本身(TPS2378)。 PD 控制器只能进行硬件分类、而 LLDP 必须在系统级别进行(在 PD 负载上使用微控制器)。 您的客户是否有可通过数据线向 PSE 协商更高功率的微控制器?

    因此、执行 LLDP 的 PSE 将首先发送一个分类手指、然后 PD 将为高达13W 的功率、然后如果 PD 需要更高的功率、PD 负载上的微控制器将与 PSE 上的微控制器协商25W、 然后、如果 PSE 可以提供更高的功率、它将发送功率、然后 PD 可以达到更高的功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文 、

    对于此问题、我们仅从客户反馈中获取以下信息、目前没有对问题进行详细分析。

    问题:

    TPS2378是否支持 LLDP? (我们的客户提到 LLDP 工作不正常)

    2.如何逐步澄清和解决问题?

    测试设备:

    PoE PD:ED004是我们公司的产品,具有 Dante 功能和 PoE 芯片的 POE AMP 使用 TPS2378

    2. LAN 交换机:Cisco Catalyst 系列 PoE+交换机

      ED004使用 Cisco Catalyst 系列 PoE+交换机时,交换机无法将该放大器识别为 PoE+设备,因此交换机端口仅提供15W 功率。 您可以在随附的图片中看到、器件确实将放大器识别为4类器件、但它需要向开关发送命令以激活 PoE+部分。 此器件将需要实施 LLDP 以进行 POE+电源管理。

    非常感谢 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    1、业内没有支持 LLDP 的 PD 控制器。 这是因为 LLDP 不是基于硬件、而是基于软件。 因此、PD 负载上的微控制器应实现 LLDP。

    2.您的系统是否具有可通过以太网数据线与 PSE 协商的微控制器?  这将是解决该问题所必需的。 否则、PSE 将始终首先导通至13W。  

    否则、您能否将 PSE 交换机配置 为仅进行硬件分类? 我看到许多具有 此功能的 PSE 开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文 、

    您的回答解决了我的许多问题。 非常感谢。


    如何实现 LLDP 函数。 您是否会提供相关信息和数据、例如 LLDP 解决方案参考设计和 MCU 示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    遗憾的是、我不熟悉 LLDP、因为它不是硬件解决方案、而是软件解决方案。 不过、我知道 IEEE 成员过去曾撰写过一些演示文稿。 请参阅下面的示例。

     

    我们在下面的培训视频中提供了详细的说明: