主题中讨论的其他器件: TPS22917、 TPS22924
您好!
我为 TPS22994创建了自己的分接板、并为此编写了一个简单的库。
在评估物联网设备时、我使用的无线模块非常耗电、在睡眠模式下消耗的电流过高。
已知无线器件具有高达2安(几毫秒)的尖峰、然后在激活模式下保持在30-60范围内。
由于我正在执行试验电路板 、我需要一种方法来控制无线模块的通电、因此我放置了 TPS22994分线板。
通过将我的 LiPo 单节电池桥接在一起、将它们全部(4)的输入端放置在一起。 已将所有四个输出连接至无线模块。
然后运行 SwitchALL 命令。 已知2安培尖峰会在几秒钟后出现。 在无线模块上有一个100uF 的超大电容器。
尽管获得该电荷以自行处理尖峰需要充足的时间。
无线模块在 TPS22994后面工作时表现不佳、无法正常工作。 如果我通过手动将无线模块连接到 LiPo 而不是 TPS22994来充当开关 、它将按预期工作。
TPS22994应每通道处理1安电流、但我想在细节中缺少一些内容。
当然、我不会在 设计中使用 TPS22994、而是选择 TPS27081A 之类的单通道负载开关 、也可能是尺寸更小 的 TPS22916。
但我真的想了解这里发生了什么。
我认为这可能与我的转换率或快速输出放电(QOD)控制设置相关。