This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46000-Q1:LM460000A-Q1是否通过 IEC61000-4-5浪涌测试

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860430/lm46000-q1-would-lm460000a-q1-pass-iec61000-4-5-surge-test

器件型号:LM46000-Q1

大家好、团队、

希望你们做得好。 客户在其设计中使用 LM46000A-Q1、并测试了1KV/-1KV 的器件。 该器件未通过表6.2 ESD 额定值中的额定值。 客户询问我们是否可以验证该器件是否通过了500V/-500V 的 IEC61000-4-5浪涌测试。

此致、

Randhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalsi:

    您是否知道客户在 ESD 正常工作或不工作时如何测试 ESD,哪些功能出现故障?

    它是否在 HBM 测试中失败?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    请参阅下面的客户响应:

    1. 您能否分享有关您如何测试 ESD 以及部件发生故障/工作/不工作的情况的见解?-- 非 ESD,浪涌测试,标准为 IEC61000-4-5,测试后 IC 未输出,然后我测试引脚电压,FB 为0.4V,CBOOT 引脚为1V。
    2. 此外、哪个函数失败? --not output,input is in (非输出,输入已输入)
    3. HBM 测试中的器件是否失败?   --不是 HBM 测试,测试是在1KV/-1KV 输入的电源端口中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalsi:

    ESD 额定值与浪涌测试不同、能量也不同。 对于 Suger 测试、客户需要添加诸如 TVS 之类的扩展保护组件、以确保 NO 引脚超出其最大电压额定值

    谢谢