This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:模式选择查询

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2546, TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861153/tps2546-mode-selection-inquiry

器件型号:TPS2546
主题中讨论的其他器件: TPS2549

您好 Emma

关于 TPS2546配置、我有几个问题要问。

下面是 USB 端口上的应用场景

第一。 支持用于数据传输的 USB 拇指驱动程序和 HDD
2。 支持各种仅充电模式的手机。 不需要数据

问题

1.在模式下执行的操作最适合以下应用程序,例如

针对#1的 SDP/CDP 自动开关  
DCP 自动为#2充电

2.如果仅为#2配置 SDP/CDP 自动开关。  手机的充电状态发生了什么情况? 它的工作方式是否与 DCP 自动模式类似?

由于没有 SDP/CDP - DCP 自动切换模式、用户必须根据插入的便携式 USB 设备执行软件设置。 是否有任何检测可帮助通知 MCU 决定配置哪种模式? 例如、 连接拇指驱动器/HDD 后、它会选择 SDP/CDP、如果连接了电话、则会切换到 CDP 自动。

4.您是否具有此设备支持的支持 DCP 自动功能的电话兼容列表?

5.您是否对 TPS2546与 TPS2549进行了功能比较? 此处不需要电缆补偿。 使用较新的 TPS2549是否有意义?

Rgds
开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、  

    1. a) CDP/SDP 自动开关用于 仅枚举为 SDP 或 DCP (而非 CDP)的不符合 BC1.2的器件。 这些电话 无法在 CDP 模式下建立数据连接、而是将 CDP 端口视为 DCP 端口、不交换数据。 CDP/SDP 自动开关会更正此问题、下面粘贴的数据表对此进行了说明。 如果您预测将使用这些不合规的器件、则此模式可能更可取。

     

    B.对于手机充电、DCP 自动功能将起作用。

     

    2.电话将执行以下两项操作之一:

      1. 如果电话错误地将 CDP 端口分类为 DCP 端口、VBUS 将放电、端口将切换到 SDP 以建立数据连接。 端口将切换回 CDP、但手机将保持 SDP 充电状态。
      2. 如果电话正确识别 CDP、它将在 CDP 中充电。    

     

    MCU 根据系统所处的电源状态决定设置。 TPS2546不提供任何指示所连接器件类型的输出。 TPS2546旨在响应系统指示器件应处于何种状态的要求。 如果器件处于 CDP/SDP 中、则仍将进行充电。 但是、您将无法获得 DCP 自动提供的不合规充电模式(分频器1和分频器2)。  

    5.芯片之间有一些差异,您首选的特性将决定哪一个最适合您。

    TPS2549 可补偿长电缆中的压降、并保持远程 USB 端口输出电压恒定、因为 TPS2546 不适用于长电缆补偿。

     - TPS2546 具有可适应的更大模式配置、如每个器件的真值表所示。  TPS2549仅提供 DCP 自动模式、不允许访问46提供的单个 DCP 模式。 TPS2549还提供分频器3、TPS2546仅提供分频器1和2。

      - TPS2546 还具有负载检测电源唤醒功能。  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emma

    感谢您的回答。

    回到先前的问题、是否有支持以下应用的单一配置?
    -支持 USB 拇指驱动程序和 HDD 以进行数据传输
    -支持各种仅充电模式的移动电话。 不需要数据

    2. 如果为介质(拇指驱动器/HDD)选择 SDP/CDP 自动(SDP/CDP 自动)和 DCP 自动(仅用于电话充电)
    客户的想法是、当设备处于开启状态时、MCU 将 TPS2546设置为 SDP/CDP 自动、当设备处于待机模式时、它将变为 DCP 自动。

    在 SDP/CDP 转换到 DCP 或相互转换(设备打开<->待机)期间,如果仍插入电话,是否有任何问题?
    执行配置模式更改的正确步骤是什么?

    Rgds
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    1.是的,CDP (1111)将支持拇指驱动器、用于数据传输的 HDD 和电话充电。  

    这是端口的典型用例。 如果电话正在传输数据、如果模式从 CDP 或 SDP2切换到 DCP_auto、则可能会发生潜在的损坏。 当这种模式发生变化时、VBUS 将放电、这将断开 DP/DM 线路。 如果要确保没有 VBUS 放电、可以从 CDP 切换到 SDP2。 这将确保数据线未断开连接。 如果电话未传输数据、则从 CDP 或 SDP2切换到 DCP_auto 不会出现问题。 VBUS 将放电、手机将再次枚举、手机将从 DCP_auto 开始充电。  

    更改模式的过程涉及更改 CTL 引脚。 CTL 引脚的变化和相应的状态可在数据表的真值表中看到:

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    1.是的,CDP (1111)将支持拇指驱动器、用于数据传输的 HDD 和电话充电。  

    这是端口的典型用例。 如果电话正在传输数据、如果模式从 CDP 或 SDP2切换到 DCP_auto、则可能会发生潜在的损坏。 当这种模式发生变化时、VBUS 将放电、这将断开 DP/DM 线路。 如果要确保没有 VBUS 放电、可以从 CDP 切换到 SDP2。 这将确保数据线未断开连接。 如果电话未传输数据、则从 CDP 或 SDP2切换到 DCP_auto 不会出现问题。 VBUS 将放电、手机将再次枚举、手机将从 DCP_auto 开始充电。  

    更改模式的过程涉及更改 CTL 引脚。 CTL 引脚的变化和相应的状态可在数据表的真值表中看到:

    谢谢、

    Emma