This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5112-Q1:SPICE 模型语法错误

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5112, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858123/lm5112-q1-spice-model-syntax-error

器件型号:LM5112-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5112TINA-TI

你(们)好

我尝试在 Keysight ADS 中使用 LM5112 SPICE 模型、但它存在语法错误。

我在这里的其中一个线程中看到、这是由于 ADS 中的开关模型转换不良造成的。

您能否提供 ADS 的更新模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    您能不能分享您在其中阅读开关模型上的错误翻译的主题、以便我可以从该主题中跟进。 该线程是否专门引用了该驱动程序?

    您能否确认您使用是未加密的 PSpice 模型?

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mamadou

    下面是我阅读它的链接:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/112689?-Syntax-Error

    我可以导入模型、但当我尝试对其进行仿真时、第29行中存在语法错误

    是的、我已经下载了未加密的 PSpice 模型  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您的链接。 代码似乎仍在您共享的链接上运行、这是否也适用于您?

    您可以在第29行分享代码吗?

    同时、我将回顾 PSpice 模型、并尽快返回给您。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这是我在 ADS 中得到的误差

     我已附上 netliste2e.ti.com/.../netlist.cnex.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、  

    您能否共享显示第29行的.net 网表。 我问的是、我们模型的 PSpice 网表上的第29行是注释行。  

    准确地查看 ADS 代码上的第29行(导入模型后)将有助于找出根本原因。

    谢谢。

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这就是您要查找的内容吗?e2e.ti.com/.../CNEX.loge2e.ti.com/.../6403.netlist.cnex.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    谢谢。

    它看起来错误出现在以下代码行上:

    "XX_U12 N14862041 N14869697 N14859687 IN_REF FET simulation_lib:BUF_DELAY_BASIAL_GEN:原理图 m=1 VTHRESH=6 DELAY=2.5e-08"、请确认。

    我目前没有看到与该代码行以及"FET simulation_lib:LM5112:Schematic "子电路相关的语法错误、但我将进一步研究并在24至48小时内回复您。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、  

    我尚未发现 LM5112的模型存在任何特定问题、 我建议在 PSpice 和/或 TINA_TI 中运行仿真、并告知我们您是否在这些平台上遇到问题。

    我复制了一些链接、您可能会发现这些链接在将我们的未加密模型转换为其他仿真工具时很有用。  

     https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/t/692613

    由于我们无法保证我们的未加密模型能够与 PSpice 和 TINA-TI 之外的其他仿真工具配合使用、因此请随时与 Keysight / Agilent 合作以解决 ADS 中的错误、因为它们将更了解自己的仿真平台。  

    我将此主题标记为"已解决"、但如果您在 PSpice 和/或 TINA-TI 上运行模型时遇到问题、或者您有任何与栅极驱动器相关的问题、请随时告知我们。

    此致、

    -Mamadou