我参考手册构建了 RCB 电路。 输出端子连接到电池。 测量电池电压以获得3.9v。 测量了 lm66100的一个引脚、即输出端子也具有3.9v 的电池电压。 但根据设计、电路只能为电池充电、反向不应有电压。 为什么这里有3.9v 的电压?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Zhang、
我使用了 LM66100 EVM。 您可以在以下位置的用户指南中找到原理图: http://www.ti.com/lit/ug/slvubl9/slvubl9.pdf
在测试中、我在输入轨上使用了10k 下拉电阻器。
我检查了原理图和测试过程。 不同的测试过程应该会导致不同的测试结果。 首先、我使用充电电压为电池充电。 此时、我打开 lm66100的 MOS、然后关闭充电电压。 此时、IN 端子为空、接地端有电阻。 测得的 VIN 电压与 Vout 端子的电池电压相同、也就是说、MOS 未关断。 充电电压为4.25V、电池电压为3.9v。 您的测量过程不应具有在关闭条件下测量的 MOS 的打开过程。 请帮助我们分析我们的应用。 充电电源由我们的外部客户设备提供。 拔下充电电源后、电池电流不会回流、也就是说、当输入端子具有小负载时、电池消耗过大。