This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95378BQ5M:Sch 审查请求

Guru**** 2523270 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95378BQ5M, TPS40428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861015/csd95378bq5m-sch-review-request

器件型号:CSD95378BQ5M
主题中讨论的其他器件: TPS40428

大家好、

我们 在产品中使用 TPS40428+CSD95378BQ5M、现在我们遇到了一些问题、

1、设置5V 输出、结果为0.6V。

2、设置3.3V 输出、结果为2V。

3、两个 PWM 都 没有波形。

4、两个 PG 均为低电平。

因此、请查看我们的 sch、并就这个问题给出一些建议。

e2e.ti.com/.../v1n0_5F00_sch_5F00_TPS40428_2B00_CSD95378BQ5M_5F00_issue.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、  

    原理图对我来说看起来很好。  

    PWM 引脚电压是多少? 您能探测到它吗?

    此外、您能否检查以下项目?

    1.检查 TPS40428 BP5和 BP3电压是否正确。 检查 CSD95378的5V 电压是否正确。  

    2. CNTL1和 CNTL2电压应较高才能导通电源轨。 您可以进行双重检查吗?

    3.检查 FLT1和 FLT2电压。 如果 FLT 引脚被外部拉低、电源轨保持关闭。  

    4.您能否使用 TI Fusion 检查 PMBus 是否报告了任何故障

    5.检查 FB1和 FB2电压。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好秦:

      PWM 引脚电压均为1.5V 高电平、并且没有 PWM 波形。

      下面的项目检查列表:

      TP40428 BP5为5V、BP3为3.3V

      2、CNTL1为2.4V 、CNTL2为3.3V (两者均上拉至 BP3、同时连接至未编程的 CPLD)

      3、FLT1安大熙的 FLT2都是0.365V,看起来好像发生了错误。

      由于我没有 TI USB 适配器和 固件支持、因此无法通过 TI Fusion 分析故障信息。

      5. fb1和 FB2电压 均为0.367V,未达到600mV

    下面还有一些其他问题:

    6. 这些芯片是从市场购买的,所以所有设置都是出厂默认值。 我们是否需要事先进行编程?

    7.智能模式 对它有任何影响?

    8.没有 TI Fusion、还有其他方法调试这种电源吗?

    9.需要哪种 USB 适配器类型? 在哪里可以借钱或买?

    BR

    林燕芳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yanfang、  

    5. FLT 引脚是否连接至除上拉电阻器之外的其它外部电路? 如果是、您能否断开 FLT 引脚与外部电路的连接。 如果从外部将 FLT 引脚拉低、则电源轨无法开启。  

    6.默认设置应为“正常”。

    7.默认情况下,该部件处于智能功率模式。 没关系。  

    8.您是否检查了功率级的5V (VRS_VDD5)? 您能否还检查 TAO 引脚和接地之间的电压以及 CSP 和 CSn 之间的电压。 只需检查功率级侧是否有任何问题。  

    9. USB 适配器位于以下链接。

    http://www.ti.com/tool/USB-TO-GPIO?keyMatch=USB%20INTERFACE%20ADAPTER&tisearch=Search-EN-everything&usecase=part-number

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5.除了上拉电阻器;Ω 外,没有连接到 FLT 引脚的外部电路

    6. VRS_VDD5 测量结果为5V;

      VDD33_TDO 为0V μ A、VDD5_TDO<3.3V;

      VDD33_CS_DP/DN 均为1.226V、VDD5_CS_DP/DN 均为1.22V

       这里有什么问题吗? 我还能做什么? 请看您的回复、谢谢~

      BR

      Yanfang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yanfang、  

    室温下、TAO 引脚电压应约为0.6V。  

    如果 VDD5_TAO 引脚为3.3V、则异常。  

    当 EN 引脚从低电平拉至高电平时、您能否使用示波器探头检查 PWM 开关是否短时间(默认软启动时间为2.7ms)?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanfang、  

    原理图显示了从12V 转换功率级的5V 电压。  

    您还可以检查上电顺序吗?  

    在启用 TPS40428开关之前、功率级必须准备5V 电压。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱:  

    根据您的建议、我再次检查了故障引脚、 发现它们已连接到未编程的 CPLD。  

     CPLD 手册中提到了一个提示:“空白器件中 I/O 引脚的默认配置是具有弱下拉电阻的三态配置

    接地。" 这就是为什么 FAULT 引脚被拉低至0.365V,我将其断开至 CPLD 或将此引脚设置为输入,输出电压现在正常的原因。

    非常感谢!

    我已经通过 TI Fusion 监控了系统、但我找不到 OV/OC 等。 设置、在哪里可以找到它们? 默认出厂设置是什么?我想知道是否需要更改设置、谢谢~  

    BR

    Yanfang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yanfang、  

    很高兴知道问题已解决。  

    下面是 TPS40428 Fusion 的屏幕截图。 OC 和 OV 设置在红色帧中。