This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5036:300W 应用的实际最大开关频率是多少

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5036, PMP40500, UCC28251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859474/lm5036-what-is-the-practical-max-switching-frequency-for-300w-application

器件型号:LM5036
主题中讨论的其他器件: PMP40500UCC28251

大家好、

我的客户希望使用 LM5036设计具有高达~ 300W (20 ~ 25A 输出电流)的54V 至12V 转换器。

我们的参考设计 PMP40500具有200kHz 的开关频率。 将开关频率加倍至600 ~ 800kHz 是否实际可行? (EA 上的带宽和电流感测/限值有任何问题)?

客户还询问是否可以使用较低电压的栅极驱动(6V)。 (使用内部7.8V Vcc 时、这是不可能的?)

如果 LM5036不是满足其要求的最佳器件、UCC28251或任何其他器件是否更适合?

此致、

SK Loo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    我没有发现 LM5036在1.6MHz 振荡器频率下运行时会将开关频率设置为800kHz 的任何问题。 请参阅下图:

    我不确定问题的第二部分:低侧栅极驱动器 LSG 在内部由典型值为7.8V 的 VCC 偏置电源供电、他们想要使用单独的栅极驱动器?

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sonal、

    我认为我的客户提出的问题也与每次事件之间的延迟时间有关。

    例如、COMP 到栅极驱动器的输出延迟通常为120nsec、如果开关频率为1MHz、则周期的10%以上、有关此延迟时间的任何问题都会影响输出电压精度和瞬态负载性能?

    对于栅极驱动电压、他们正在考虑使用6V 栅极驱动而不是7.8V。

    此致、

    SK Loo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我看来、我不明白为什么补偿环路频率会受到振荡器频率的影响。

    但是、我希望您了解到、AUX 电源频率不能设置为高于500kHz、因为错过的消隐周期会导致电流限制丢失。  

    另一个担心是:我没有在如此高的频率下使用 LM5036、因为在此频率下的功率级损耗将非常显著。

    此致、

    区域