This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65268-Q1:SW 引脚负脉冲非常大

Guru**** 2767775 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65268-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860227/tps65268-q1-sw-pin-negative-pulse-is-very-big

器件型号:TPS65268-Q1

大家好、

我的客户使用 TPS65268-Q1、发现 SW 引脚负脉冲 非常大。

1)DDR=1.5V

2)VDDARM-1.37V

3)3.3VK

目前在原理图中没有发现明显的问题。

在布局中、Vin 和输入电容器放置在底层;电感和输出电容器放置在顶层。 输入电源环路很长、这可能是原因之一。

此外, 当在 SW 引脚的接地端(10R+1nF)添加 RC 时 ,没有发现明显的改进。

请帮助确认问题、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    首先、如果将 Vin 电容器放置在底层、这是 SW 出现大振铃的原因之一。 我们强烈建议将 Vin 电容器放置在顶层并靠近 Vin 引脚。

    对于波形、我有两个问题:

    1.为什么波形2 VDDARM-1.37V SW 上升沿没有振铃?

    2.请放大波形1和3的上升沿和下降沿。 当您捕获 SW 振铃时、请使用如下所示的最小 GND 环路。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,

    感谢您的回复。

    至于测量、我还向客户确认他们使用相同的最小 GND 环路进行测试。

    我将要求客户放大波形1和3的上升沿和下降沿。  

    我也不知道为什么波形2 VDDARM-1.37V SW 上升沿没有振铃。

    请问您是否有一些 常用的方法来减少上升?例如:

    1) 1)在 BST 引脚(升压)中添加串行分辨率

    2) 2)在 SW 引脚中添加 RC

    3) 3)在 Vin 中添加 RL:  

    我可以让客户尝试一下它是否正常工作。

    我如何证明 Vin 电容器位于底部的主要原因? (在 Vin 中添加另一个更近的电容器以证明?)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    上述三种方法都是常见的方法。 添加了一个特性、即仔细的 PCB 布局、以最大限度地减小电路中的寄生环路电感。 您可以在第5页底部的以下链接中找到。 您还可以在第8页的顶层和底层找到输入电容器之间的比较。

    http://www.ti.com/lit/an/slpa010/slpa010.pdf?keyMatch=RINGING%20REDUCTION%20TECHNIQUES%20FOR%20NEXFETTM%20HIGH%20PERFORMANCE%20MOSFETS&tisearch=Search-EN-everything

    是的、如果客户可以将输入电容器放置在顶层并靠近 Vin、这是最好的。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,

    我的客户已经尝试过这三种方法和应用的方法、 对负脉冲没有任何改进。

    还有其他建议或建议吗? 谢谢!

    放大时、波形如下所示:

    1.37V

    1、5V

    3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    缓冲器消耗开关节点振铃的能量。 请尝试其他一些缓冲器+缓冲器组合。 例如、1nF+5Ohm、1nF+0 Ohm、500pF+5 Ohm。 此外、请将缓冲器添加到尽可能靠近芯片 SW 节点和 GND 的位置。

    如果没有改进、请上传布局。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Amelie

    与 Lishuang 一致、理论上、RC 缓冲器可以缓解 LX 上的过尖峰电压和欠尖峰电压。

    建议执行 以下测试:

    1.首先设置 R=0 Ω、 尝试 C=1nF 和2.2nF。  

    2. 理论上、如果  C=2.2nF、欠压将较小、 然后保持 C=2.2nF、 并尝试 R=5欧姆和10欧姆、这将减少 振铃次数。

    此外、客户为何如此关注 LX 上的下冲电压? 实际上、我认为可以接受该欠压。