This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24193:充电操作问题

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24193, BQ2419XEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833952/bq24193-charge-operation-problem

器件型号:BQ24193
主题中讨论的其他器件: BQ2419XEVM

尊敬的 TI 支持

我是 来自日本的 Sesumi。

我对充电操作有疑问。

预充电操作后、我看到了一个异常操作、其中电流大约达到1A~2A 并持续了一分钟。

我设置快速模式电流 281.6mA、然后我认为电流不应达到1A~2A。

在异常运行之后、我看到快速模式正常运行。

请参阅随附的文件、了解 regisgter 设置、测量电路和异常操作的详细信息。

您能不能就这种异常操作向我提出建议。

请访问 regards.e2e.ti.com/.../bq24193_5F00_question.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    参阅 图13电池充电曲线、请重新分析您的充电器运行波形。  在 Excel 中、您可以设置快速充电 REG02[7:2]=001110、即1408mA。 另请阅读 REG08-REG0A、它可能会报告系统状态和故障条件(如果有)。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning T-San、

    感谢您的回复。

    >在 Excel 中,您可以设置快速充电 REG02[7:2]=001110,即1408mA。

    I SET REG02[0]= 1 (FORCE_20PCT 位)、然后 快速模式下的电流分流为1408mA x 0.2 = 261.8mA。

    在异常模式后的快速充电模式下、我读取 REG08、09、如下所示、

    REG08 = 0xA4、REG09=0x00。  看起来没有问题。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在  多个电路板上尝试过多个器件? 它们的行为是否相同?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../other_5F00_2_5F00_board.xlsxHi、

    我已经尝试过另外两个板。

    它们的运行方式与上一个电路板相同。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是测试自己的电路板还是 BQ24193 EVM?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在测试自己的板,这些板是基于 magOH 红色板设计的。

    此致、

    Sesumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、sesumi、

    我们不熟悉 magOH 红板。 我们唯一支持的电路板设计是 BQ2419xEVM。  

    对于启动器、建议不要使用2.2uH 的电感器值。 您使用的是3.3 μ H。 此外、电感器的尺寸以及47uF 的输出电容值会降低 LC 输出的谐振双极点频率。 虽然这不一定是您看到行为的原因、但它与我们预期的 EVM 行为不同。

    我建议如前面所述、订购 BQ24190EVM 或 BQB24192EVM、以测试和比较 EVM 上的充电器行为与电路板上的充电器行为。  

    我要检查的另一项是看门狗计时器是否在您的测试中被禁用。 我在 Excel 文件中看到它可以设置为00。 主机与充电器进行通信的频率如何?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel

    感谢您的回复。

    我将使用 EVM 板尝试您的建议。

    至于看门狗、由于我想禁用看门狗计时器、因此我将 REG05[5:4]设置为00。

    对吗?

    在数据表中,REG05[4:5]有两个不同的描述,如下所示。

    哪一项是正确的?

    P25.

     为了使器件保持在主机模式、主机必须通过将看门狗计时器复位
     在看门狗计时器到期(REG05[5:4])之前向 REG01[6]写入1、或通过设置禁用看门狗计时器
     REG05[5:4]= 11。

    P30.  

     REG05[5:4] 00:禁用。  11:160

    此致、

    Sesumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sesumi、

    两者都正确。 复位看门狗计时器可使充电器保持在主机模式、禁用计时器也是如此。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的回复。

    关于 REG05[5:4]、 我恐怕下面的两个描述是矛盾的。

    P25.

     … 或通过设置 REG05[5:4]= 11禁用看门狗计时器。

    P30.  

      REG05[5:4] 00:禁用。  11:160

    那么、我可以用其他语言来尝试问题吗?

    要复位看门狗计时器、是否应设置 REG05[5:4]= 00?

    此致、

    Sesumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sesumi、

    很抱歉。 我误解了混乱的地方。

    用于禁用观察桥的正确设置为 REG05[5:4]= 00。  

    我们将在数据表中更正该类型。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    感谢您的回复。

    我明白了。

    此致、

    Sesumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sesumi、

    REG05[4:5]=00禁用看门狗定时器。 第25页 有拼写错误。 我们将在下一版 D.S.中进行更正

    谢谢、

    宁。