This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5010A-Q1:静态电流

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36006, LMR36006-Q1, LM5010A-Q1, LM5010A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834161/lm5010a-q1-quiescent-current

器件型号:LM5010A-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR36006LMR36006-Q1LM5010A

您好!

我想知道 该 IC 的静态电流是多少、因为数据表中未对此进行说明。

运行条件为:VIN=36-60V;Ioutput=0.7A;切换=175kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timur、这可能要求我们获取 EVM 以获取此数据、用于特定于应用的配置。

    如有必要、请给我们一些时间来获取 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    谢谢你。 将等待您的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我刚从美国度假回来。

    我忘了说、可以使用您的特定输入和输出功率配置通过 webench 测量效率。

    此数据与验证数据相关。

    这是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    我问的是该 IC 的静态电流、而不是效率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运行条件为:VIN=36-60V;Ioutput=0.7A;切换=175kHz

    我看到您指定了输出电流、因此我认为您输入错误。

    IQ 高度依赖于 BOM、其中电感器和输入电压影响很大。
    您是否为您的应用考虑了电感器。
    此外、如果您确实需要使用其他器件进行评估、
    LMR36006是一款适合您的应用的器件。 它具有 PFM 模式、可实现良好的空载 Iq。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    我们需要符合 AEC 标准的组件。
    这是我们使用的二极管: V2PM10HM3/H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、这是我的错误。 检查下面 LMR36006的 qGrade。

    LMR36006-Q1

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr36006-q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    LM5010A-Q1的静态电流如何?

    我将查看您建议的器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误您的回答

    您是否仍需要 LM5010A 的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您可以假设最大占空比的最小值为70%。

    遗憾的是、我们无法通过数据表来保证该规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为数据表中的此规格可以回答您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    感谢你的答复