This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2052B:在 Vin 加电开始时、OC 引脚状态是什么?#39

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860857/tps2052b-what-s-the-oc-pin-status-during-at-the-beginning-of-vin-power-up

器件型号:TPS2052B

您好!

如下面的波形所示、蓝色线迹为 Vin、黄色线迹为 OC1引脚。 OC1引脚通过10k 电阻上拉至 Vin。 OC1是一个开漏。 通常、当 Vin 加电且未触发过流(实际上没有负载)时、OC1应处于高电平、并在 Vin 之后具有短暂的延迟。

在下面的波形中、OC1比 Vin 延迟8ms。 它是 OC1引脚延迟8ms 的正常性能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很快就会回复您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    Kevin 正致力于这一工作。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。