This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:相位波形抖动问题

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861237/tps43060-phase-waveform-jitters-issue

器件型号:TPS43060

大家好、

   我的团队最近遇到了 TPS43060的相位波形不稳定问题。

我从 E2E 上一个主题中学到了以下与此问题相关的知识。

 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/818748?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps43060

 配置如下所示。

    Vin = 12V

    VOUT = 54V @ 0.56A

    Rsense = 6m Ω

    L = 10uH

这是否与稳定性问题有关?

您可以提供一些建议。

此致、

Edward

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    支持该设备的专家 XI、Yohao 在感恩节假期外出、下周返回办公室。

    我建议首先使用 Excel 设计工具来优化外部组件。 如果问题无法解决、则通过电子邮件将原理图、布局和观察波形发送到 Youhao。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    我在这里关闭了帖子、并通过电子邮件解决了问题