This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:计算电子表格

Guru**** 2522980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856088/tps61021a-calculation-spreadsheet

器件型号:TPS61021A

大家好、

我收到以下请求、您能提供帮助吗?

####################################

是否可以向 TPS61021A 添加第二个输出滤波器? [如果是、是否有任何应用报告或配套资料?]

关于 PFM 运行、我们需要有关集成功耗的更多详细信息

是否有任何电子表格可用于快速考虑 TPS61021A 参数?

####################################

此致、

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio、

    是的、如果您需要非常小的输出纹波、可以添加第二个滤波器。

    顺便说一下、您能否与我们分享您的 Vin、Vo 和 IO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在收到了一个馈送:

     VIN = 2.5V、Vout = 3.3V、Iout_pk = 600mA、Iout_min < 100uA

    此致、

    Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    根据您当前的参数、您实际上可以参考 TPS61021A 用户指南以供参考。 您可以使用相同的参数。  可删除150uF 输入电容器。

    顺便说一下、此应用中的输出电压纹波要求是什么? 小于40mV