This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4001:输出电压下降至2.5V

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2936, TPS7A4001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833203/tps7a4001-output-voltage-drop-till-2-5v

器件型号:TPS7A4001
主题中讨论的其他器件:LM2936

在我们的应用中、

输入电压= 65V

输出电压= 5V

输入电容= 1uF

输出电容= 10uF

R1= 100K (//10nF)

R2= 30K。

我们在发送器产品中使用了该器件、发送器端口的射频输出约为30dBm、

器件输出 电压变为3.5-4V (假设为5V)。 这会导致系统出现故障。

您能建议原因和解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Himanshu、

    您能否发送有关所发生情况的示波器截图? 如果可能、VIN、VOUT 和 IOUT。 什么是负载电流和传输脉冲的持续时间?

    我想知道您是否要实现热关断。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    负载小于5mA。  

    请注意、发送器未从该器件获取电源。

    传输是连续的。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Himanshu、

    在仅5mA 负载、从47.49V 到5V 的范围内、LDO 的功耗仅为~200mW。 通常情况下、这会非常好、但根据上面的示波器截图、我想知道器件是否会进入和退出热关断状态。 您必须大量放大时间刻度才能看到这一点。 器件上的散热焊盘是否正确焊接?

    您能否确认设备是否变热?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已使用热探针检查、器件未发热。  

    看起来、器件受到我们发送器的射频输出的干扰。

    当我们终止射频输出端口时、问题未发生。

    您是否对此器件进行过任何射频敏感性测试?

    故障是否可能是由器件耦合的噪声引起的?

    谢谢

    Himanshu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Himanshu、

    噪声可能会干扰 LDO。
    在我们提供解决方案之前、让我们尝试通过引脚来确定噪声机制。

    在这些工程测试中、您的天线结构是什么?
    它是固定金属结构还是松动的电线?
    在测试过程中、您能否确认天线未放置在导电 ESD 垫上?
    您能否确认天线不是悬停在 LDO 或电子设备附近(或悬停在 LDO 或电子设备上)的松动导线?

    您是否有任何白色导线焊接到 CCA 上、这些导线可用作接收传输的射频信号的天线?
    如果是、您能否确定白色导线尽可能短?

    是否有电子产品安装在机箱中?
    如果是、机箱是否由金属制成?
    如果机箱是金属、当您从天线端口传输而不终止射频时、是否可以从 LDO 中找出这种行为?
    这将有助于了解噪声机制是否为电磁(远场)。

    请回复这些答案、我们可以继续进行故障排除。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    我们使用鞭状天线进行此测试、天线连接在我们器件提供的 N 型端口上。

    测试过程中、天线未放置在导电 ESD 垫上。

    LDO Electronics 被放置在电路板上。 该板放置在金属外壳中。 (天线放置在金属外壳外部。)

    在金属外壳上放置的连接器很少(2个 SMA,一个用于电源的塑料主体)。  

    天线不是悬在 LDO 附近的松散导线。

    测试过程中未焊接悬挂电线。

    我们观察 到系统故障。 LDO 必须保持 +5V 电压才能使系统保持通电状态。 当观察到系统电源故障时、我们探测并 到达该点、LDO 输出端会发生压降。

    看起来、当我们探测设备时、问题变得更加严重。 但是、在使用双绞线电缆并通过通道(不靠近射频端口)对该电缆进行布线后、我们可以观察到5V 电源轨上的电压骤降。  

    我们通过 在电路板上返工将器件 LM2936HVMAX-5.0/NOPB 放置在了该器件上、但未观察到同样的问题。

    您能通过这条线索帮助我吗?

    Thnaks

    Himanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Himanshu、

    感谢您提供的出色反馈、这对您有很大帮助。

    我对您反馈的总结(如果有任何问题、请更正我):

    1.电子设备(和 LDO)安装在金属机箱中,机箱中的孔或插槽很少,而孔/插槽用于连接器。
    2.天线是鞭状天线。 在 LDO 出现故障的测试期间、天线未悬停在电子器件上或放置在导电 ESD 垫上。
    在 PCB 上进行测试时、没有白色的悬垂线。
    4.使用双绞线观察 LDO 故障,而 LDO 电子设备安装在金属机箱中。

    将 TPS7A4001替换为 LM2936可解决该问题。

    后续步骤:

    我认为我们应该暂时搁置辐射 EMI 作为根本原因。  这是因为缺少用于耦合磁场耦合的白色导线、而金属屏蔽应防止电磁场耦合。

    让我们重点讨论电场耦合。  如果噪声源和 LDO 之间存在互电容、则噪声可能以这种方式耦合。  通常、这采用 PCB 中的平行平面路径。  一个平面上的噪声可能会通过互电容耦合到相邻平面。  如果您可以查看 PCB 布局、LDO 正下方是否有任何噪声信号?  是否有数字或射频迹线或有噪声的电源信号?  尤其关注 FB 引脚周围的区域。

    3.您如何在 LM2936中进行布线? 如果 LM2936与 PCB 不齐平或不在同一位置、则这将为噪声机制是电场耦合的理论增添证据。

    我期待你的答复。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    您对其进行了正确总结、我想添加一点、连接器安装在面板上。

    LDO 区域下没有设置直接噪声信号。 不存在其他信号。

    放置在顶层的 FB 引脚(FB 引脚下方的第2层和第3层为空)位于底层、它与5V 输出平面半交互。

    (电路板是4层电路板)  

    LM2936位于 TPS7A4001位置、 通过导线在 TPS7A4001焊盘上完成连接。

    器件 LM2936将裸片侧放置在板上。

     您是否具有具有固定电压输出的 TPS7A4001器件?

    谢谢

    Himanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Himanshu、

    我从您的第一篇帖子中注意到、您在 R1上有一个10nF 的旁路电容器。  如果系统中存在高频传导噪声、10nF 电容器将看起来像交流短路、并允许该噪声直接耦合到 FB 引脚。  这是我最近使用同一线性稳压器协助的另一个帖子的问题。  移除旁路电容器可为另一位客户解决此问题。  请移除旁路电容器并重新测试转换器。  如果转换器工作正常、则系统中会有传导噪声流回 LDO 输出、该输出通过10nF 电容器耦合。  您不需要10nF 电容器来实现稳定性、但这确实提高了交流性能、当然、假设没有噪声通过该电容器耦合。

    让我知道这个测试的结果。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我们尝试移除10nF 电容器。

    结果与安装10nF 电容器时相同。

    谢谢

    Himanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Himanshu、我想排除10nF 电容器。

    我看到第2层和第3层没有任何东西。  根本没有铜吗?
    理想情况下、第2层将是稳压器电路下方线性稳压器的回路、该回路将用作电场耦合屏蔽。

    在线性稳压器下方的第4层、一半的铜是5V 输出?
    您能否提供布局的一些屏幕截图?

    我们可能需要在电路板上放置组件、以帮助进行故障排除。
    如果您可以发送、那将非常有帮助。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    您是否找到了该问题的任何解决方案/解决方法?

    谢谢

    Himanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Himanshu、

    谢谢、我想排除10nF 电容器。

    我看到第2层和第3层没有任何东西。  根本没有铜吗?
    理想情况下、第2层将是稳压器电路下方线性稳压器的回路、该回路将用作电场耦合屏蔽。

    在线性稳压器下方的第4层、一半的铜是5V 输出?
    您能否提供布局的一些屏幕截图?

    我们可能需要在电路板上放置组件、以帮助进行故障排除。
    如果您可以发送、那将非常有帮助。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LDO-TPS7A4001-Layout.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Himanshu。

    您能否确认第3层上的浅蓝色平面是什么?  我假设它是 TPS7A4001的 GND -是这样吗?

    在底层(蓝色布线)有一条"12V_EN"布线。  
    是否有电阻器或元件将迹线"12V_EN"连接到"VCC_5V"?  
    如果是、我们是否可以移除该组件并查看 TPS7A4001输出电压问题是否得到纠正?
    我想测试12V_EN 布线像天线一样工作、拾取噪声并干扰 LDO 的理论。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Himanshu、

    由于已经过了2周、我认为您已经能够解决您的疑虑。

    如果您需要任何进一步的帮助、请告知我们。

    谢谢、

    斯蒂芬