This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD22206W:IDSs 为-4VDS、IGSS 为-4VGS

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD22206W, CSD22205L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858297/csd22206w-idss-at--4vds-igss-at--4vgs

器件型号:CSD22206W
主题中讨论的其他器件: CSD22205L

您好!

我们的客户需要了解-4V VDS 和-4V VGS 下的 IGSS。 请告诉我们这些数字。

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IMI-SAN、

    感谢您向客户推广 TI FET。 这与我为您的另一个 e2e 帖子提供的答案相同。 如果您想进一步讨论、请随时通过我的 TI 电子邮件地址与我联系。

    在这些条件下、我们不测试漏源和栅源泄漏电流或对其进行规格说明。 因此、我没有要共享的数据。 在产品开发过程中、我们会在数据表中指定的条件下收集多个样本的 IGSS 和 IDSS 数据:在25C 条件下、VDS = 0V 且 VGS =-6V 时测量 IGSS。 在25C 条件下、在 VGS = 0V 且 VDS =-6.4V 时测量 IDSS。 通常、此数据表明 IGSS 和 IDSS 均远低于-100nA 限制。 但是、我们只能保证数据表中的限值(-100nA)。 此外、IGSS 和 IDSS 都具有正温度系数、这意味着泄漏电流的幅度随着温度的升高而增大。 由于这是一个 p-n 结、因此对 IDSS 的影响要大得多、而对 IGSS 的影响则小得多、因为这是栅极氧化层隔离层。

    从我所读出的内容来看、VDS 对 IDSS 的影响很小、VGS 对 IGSS 的影响也很小。 您能告诉我有关该应用的更多信息吗? 对于 VDS 和 VGS、客户为何关注-4V 电压下的 IGSS 和 IDSS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IMI-SAN、

    跟进以查看您是否有任何其他问题。 如果第二天我没有听到您的问题、我会认为这已经充分解答了您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 这个问题的背景是1uA (最大值) IDSS 的高电平不足以接受他的应用、他希望 IDSS 在 VDS=4V 的实际应用中会变得更低。

    我是否知道 IDSS 是反向偏置饱和电流、因此该数字会根据晶体管尺寸增大、Rdson 越小、IDSS 越高。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IMI-SAN、

    你是对的。 IDSS 是 VGS = 0V 时体二极管的反向泄漏电流。 在 Vds =-6.4V 且 T = 25C 时、CSD22206W 的最大 IDSS =-1uA。 我检查了特性数据、测试的所有器件都小于100nA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息。

    请 您与我们的客户分享 CSD22206W、CSD22205L IDSS 温度范围内的评估或分布数据以供参考。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshiro、

    我将向您的 TI.com 电子邮件发送特征评定数据。 我不能在这个公开论坛上分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢你的帮助。 我将在获取 CSD22206W、CSD22205L IDSS 数据后立即结束本次讨论。

    我期待收到这些数据。

    此致、