This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232:输入电压为3.4 ~ 4.0V 时的器件行为

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859907/bq24232-device-behavior-under-vin-3-4-4-0v

器件型号:BQ24232

各位专业人员、您好!

我的客户对 BQ24232的行为有疑问。

数据表该器件的 Vin_min 为4.35V、UVLO 阈值为3.4V (MAX)。 此外、该器件的绝对最大 Vin 额定值为-0.3V ~ 28V。
因此、他们考虑在3.4 ~ 4.0V 输入电压下使用该器件。
此器件能否在不存在任何问题的情况下接受高于 Vin 的电压?(例如、此 Vin 存在从 OUT 到 IN 的反向电流问题)

此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    我不相信该器件将以最佳方式运行。 即使器件具有输入电压可提供的较低阈值、器件仍将以较低的输入电流运行、由于 Vin_DPM 阈值、因此充电量非常低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的快速回复。
    我了解它可能适用于 Vin-DPM、并在低输入电压情况下为输出侧提供小电流。

    数据表的功能方框图显示、输入和输出之间的导通 FET 为 N-MOSFET。  当电池电压高于输入电压且 BAT FET 导通时、由于体二极管而出现反向电流。(例如、Vin 为3.4V、电池电压为4.2V)
    在上述情况下是否存在任何问题?

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    数据表中未显示该值、但有两个背面 FET 连接输入和输出、以防止泄漏电流。 这些类型的案件不应受到关注。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安索尼、

    我知道。
    我想关闭这个线程。

    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi