This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:PMP8740加载问题

Guru**** 2380900 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, UCC28950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834535/ucc28950-pmp8740-loading-issue

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:PMP8740

您好!

在 PMP8740设计中、我更新了变压器和其他一些组件、使其与我的48V 系统相匹配。

对于匀场电感、我使用了直径为50mm 的 N87环形磁芯和20uH 电感(因为半桥没有匀场电感的加热非常严重)。

在保持匀场电感运行后、输出电压接近57V 且负载为350W。

当我尝试使用700W 系统时、不会产生输出。  从初级侧产生的 TIK TIK 噪声持续几秒钟。 因此禁用了直流输入。 系统仍然安全、在350W 下工作正常。

可能的原因是什么?

如果我想启用闭锁模式、需要在 Vref 和 CC/EN 引脚之间连接一个电阻器、我可以使用什么值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nidheesh、

    您能否检查您是否达到了电流限制、无论是在为 UCC28950供电的直流电源上还是 在 UCC28950本身的 CS 引脚上?

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    根据负载要求(700W 负载)、其仅2A (未测量)通过初级侧。 UCC28950的直流电源是一种电池、即使持续提供3A 电流、也不会出现任何问题。 那么、这是否可能是由于电流限制达到?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nidheesh、

    您能否检查 CS 引脚15上的电压、如果该引脚上的电压达到2V、则您将达到逐周期电流限制。

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nidheesh

    我认为 Peter 是正确的、系统正达到电流限制点-检查 CS 引脚并检查 SS/EN 引脚。 如果控制器进入电流限制(CS=2V)、则 SS 引脚将缓慢下拉至500mV、然后再次增大。

    如果发生这种情况、则需要通过重新调节电流互感器的信号来增加电流限制点。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。

    让 我检查 CS 引脚、然后返回给您。

    目前仅根据 PMP8740设计进行限制。无论如何、让我检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nidheesh、

    是否有此更新?

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我无法测量 CS 引脚电压。 MOSFET 损坏之前的电流。  最多2-3秒、我只能打开。 如果我打开它的时间更长、MOSFET 会损坏。

    那么、我对该怎么做感到困惑?

    如果我移除了次级 MOSFET 栅极脉冲、是否存在任何问题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nidheesh

    您可以通过移除 SR 的栅极驱动电阻器并将其栅极与源极短接来禁用 SR。 这不会导致任何问题、只是 SR 会更热地运行。 您应该能够管理1或2秒的操作、然后关闭系统并让其冷却。 我怀疑 MOSFET 被电压尖峰而不是过热损坏。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    即使在发生故障后、MOSET 也完全不加热。 出现故障时没有声音。

    MOSFET 故障意味着未完全损坏、栅极源极不完整短路、它是15-20 Ω、但漏源极死短路。

    我能否通过长时间去除次级侧栅极脉冲来进行负载测试?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nidheesh

    栅极/源极应开路(它是一个电容器)、因此20欧姆意味着裸片上的某个位置短路。 如果漏极/源极短路、则硅已经熔化。

    因此-您应该更换 MOSFET 并通过移除栅极驱动电阻器并将栅极短接至源极来禁用栅极驱动器。 这样做会使 SR 作为正常二极管运行、并使用 MOSFET 体二极管导通。 损耗更高、因为 MOSFET 上的正向电压将高于正常值、因此 MOSFET 将发热。

    通常,您可以在此配置下长时间(几秒钟)运行电源系统,而不会看到故障,这将为您提供足够的时间进行诊断检查。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nidheesh、

    自科林的答复以来已近两个星期,我希望你在此问题上取得一些进展。 我将关闭此帖子。 如果您有更多问题、请打开新帖子。

    此致

    Peter