主题中讨论的其他器件:PMP8740、
您好!
在 PMP8740设计中、我更新了变压器和其他一些组件、使其与我的48V 系统相匹配。
对于匀场电感、我使用了直径为50mm 的 N87环形磁芯和20uH 电感(因为半桥没有匀场电感的加热非常严重)。
在保持匀场电感运行后、输出电压接近57V 且负载为350W。
当我尝试使用700W 系统时、不会产生输出。 从初级侧产生的 TIK TIK 噪声持续几秒钟。 因此禁用了直流输入。 系统仍然安全、在350W 下工作正常。
可能的原因是什么?
如果我想启用闭锁模式、需要在 Vref 和 CC/EN 引脚之间连接一个电阻器、我可以使用什么值?