This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:BQ24773

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858180/bq24773-bq24773

器件型号:BQ24773

HII

尊敬的先生/女士

我们将 bq24773电池充电器 IC 用于我们的项目。 在开发原型时、我们面临一些问题、请提出解决方案。  下面列出了相关问题

1、如果电池引脚悬空、则使用三节电池配置;如果为高电平、则建议为引脚提供所需的电压

2.在与 BQ24773通信时、我们无法在9V 至15V 之间将最大充电电压阈值设置为12.6V (它仅在小于9V 和大于15V 的电压下工作)。它不工作  

是否有任何序列可通过 I2C 总线将数据写入 BQ24773寄存器。 (与第一个充电选项0电阻器类似,下一个充电选项1电阻器............ 如果要遵循的顺序意味着、请建议)

此致、

Sunil Kumar R

(设计工程师)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    1)请参阅 BQ24773数据表中的 EC 表。 它列在模拟输入(CELL)部分下。

    对于2)、这似乎有点奇怪、您可以对除之间的值之外的所有值进行编程。 当您尝试编程时会发生什么情况? 寄存器是否恢复为先前的值、或者您的测量值是否不变?

    对于3)我将参阅数据表的第8.5.2.6节"单读写"。 它介绍了通过 I2C 与充电器通信的命令序列。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Joel

    感谢您的快速响应、

    正如您针对最大充电电压设置问题建议的以下解决方案

    2) 2)这似乎有点奇怪、除了之间的值之外、您可以对所有内容进行编程。 当您尝试编程时会发生什么情况? 寄存器是否恢复为先前的值、或者您的测量值是否不变?

    当我尝试编程系统电压复位至0V 时

    此致、

    Sunil Kumar R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Radel、

    您的电池引脚设置是什么?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sunil。

    对我的问题有什么意见?

    此致、

    Joel H