This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z75-V160:查找 BQ20Z75的配置文件

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860850/bq20z75-v160-looking-for-config-files-for-bq20z75

器件型号:BQ20Z75-V160
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQEVSW

感谢您先前对使用20z70v160配置 BQSTUDIO 的支持

我的产品还使用电池电量监测计 BQ20Z75DBTR-V160、是否可以使用相同的 bqEVSW 进行连接? 如果是、如何找到允许 BQ Studio 读取此软件包的配置文件?

我运行的是 bqEVSW v0.9.65

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    这是一个传统器件。 我们没有 bqStudio 支持、但它应该具有 bqEVSW 支持。

    请参阅以下应用手册。

    http://www.ti.com/cn/lit/ug/sluu277a/sluu277a.pdf

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andy、

    此应用手册将引导我了解 bq20z75的相关产品信息、但唯一的下载内容是化学更新程序 SLU122

    如何在 bqEVSW 环境中进行此安装?

    bq20z75配置文件是否有特定的安装程序?

    KR、

    Chris。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我仔细检查并返回给您。