This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5088-Q1:WEBENCH®︎工具/LM5088-Q2

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088, CSD19534Q5A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832888/webench-tools-lm5088-q1-webench-tools-lm5088-q2

器件型号:LM5088-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5088CSD19534Q5A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晚上好。 最后、他们给我发送了电路板。 我收集了所有内容。 一切都在正常工作。 一个问题。 如果未连接外部负载、电路将无法正常工作。 也就是说、如果输出在空气中挂起、那么输出电压在7-11伏范围内浮动。 我通过使用510欧姆电阻器预加载电路来获得或多或少的良好结果。 但是、我可以提供不间断电源、我自己的电流消耗对我来说非常重要。 是否可以对电路中的某项进行计数、以提高输出端电阻器的电阻。 还有一件令人无法理解的事情。 例如、当我使用1千欧的电阻器加载输出时、我观察到下图-当输入电压为17至20伏时、输出为锯齿式、当输入电压为21至23时、输出为13.9伏。 在24至26伏的电压下、同样是锯齿信号、输出电压超过26伏、同样是13.9伏的正常信号。 输出端实际上可以不使用负载电阻器、或者可以通过某种方式增大其电阻、但在18-65伏的整个工作范围内没有 SAW 信号。 我忘了说 LM5088-MH2微电路来了、因此我短接了 RES 输出、以便微电路不会进入恒定重启、而是用作电流限制器。 这样、一切都正常、在整个工作范围内、输出电流不超过2、3安培

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还忘了说、如果电路中加载了电阻器或其他负载、电阻小于510欧姆、则电路在整个输入电压范围内工作正常。 在图中、我更改了一些元件的额定值、因为设计人员建议的电路的工作稳定性更低。 自举电容必须从0.1uF 增加到1uF、并改变斜坡倾斜电路中的额定值。 但是、对组件的操纵仍然没有带来所需的结果、如果您没有为电路加载至少20mA 的电流、那么在特定输出电压范围内会出现一个电锯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    稳压器应在有无负载的情况下保持其输出电压。 考虑到您对保持高效率感兴趣、使用 RFBT 加载不应成为需要考虑的解决方案、而应找出问题的根本原因。

    我将分析设计、并尽快为您提供解决方案。

    感谢您的耐心等待。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我要等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否显示问题条件的输出电压、输入电压和 SW?

    输出端会出现纹波、我只想确保它确实是不稳定的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我拍摄了一个视频并将其发布在 YouTube 上

    https://youtu.be/nyO5kUKdSNE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我观看了您的视频。 感谢您的分享。 您在输出上有很多电容器。 电解质的器件型号是多少? 您使用过?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 2个并联330uF_25V 低 ESR (EEU FM1E331)和3个陶瓷电容器10uF_25V (C3216X5R1E106K160AB)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    空闲时、稳定的输出电压为13.8伏、前提是输入电压至少为30伏。 如果您使用510欧姆电阻器加载输出、则输入电压电平可能已经为18伏。 如果您在电阻小于510欧姆的情况下对输出施加更大的负载、则电路已从15-16伏开始正常工作。 一般而言、负载越高、电路越好。 但我希望转换器消耗尽可能少的电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    我建议使用快速入门计算器(可从产品文件夹下载)来验证组件值、尤其是补偿。 引导电容应为0.1uF、约为 VCC 电容的1/10。 此外、100V 肖特基二极管足以满足该输入要求。 您还可以检查 MOSFET 并确保 Rdson 的额定电压为4.5V。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好。 我使用的是 IRF3710晶体管。 对于该晶体管、如果您将自举电容器放置在0.68微法拉以下、则电路的稳定启动电压大约为22-24伏、我需要18。 我怀疑所选晶体管的栅极电容过高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我选择的晶体管的输入电容是设计人员提供的电容的2倍。 由于更改校正电路不会产生正确的结果、我怀疑是选择晶体管的问题。 请看、它是否适用于我的 irf3710电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    是的、该 FET 的电容过大。 Vgs = 10V 时的栅极电荷 Qg 为130nC。 这会导致高栅极驱动功率损耗(栅极驱动损耗为 Qg*Vgs*fsw)。 与此相关、 LM5088的内部 VCC 稳压器所需的电流可能会过大(其额定电流仅为30mA)。

    Ty 使用较低电容的 FET、例如 TI 的 CSD19534Q5A 100V NexFET。 它采用 SON 5 x 6mm 封装、非常适合2A 负载电流。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我将为您建议的晶体管重新绘制印刷电路板并进行测试。