This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518-Q1:为什么引脚(MISO)需要通过10k 电阻器上拉?

Guru**** 2502775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860655/tps92518-q1-why-the-pin-miso-need-to-pull-up-by-a-10k-resistor

器件型号:TPS92518-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92518

大家好、

为什么引脚(MISO)需要通过10k 电阻器上拉?  其他引脚不需要该上拉电阻器?   

SPI 通常不需要上拉电阻器吗?

此致、

Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansel、

    按照数据表第25页的说明进行操作; "8.4串行接口
    4线控制接口与串行外设接口(SPI)总线兼容。 控制总线由部分组成
    四个信号中的一个:SSN、SCK、MOSI 和 MISO。 SSN、SCK 和 MOSI 引脚是 TPS92518的 TTL 输入
    而 MISO 引脚是开漏输出。"

    它是一个开漏驱动器、需要一个上拉电阻器才能变为高电平。  如果该信号的其他位置存在上拉电阻、则可能不需要它。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    谢谢、我明白了。 另一个问题是、由于通用 SPI 接口不是漏极开路、引脚 MISO 为什么使用漏极开路? 主要考虑因素是什么? 谢谢你。

    此致、

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansel、

    这样做是为了通过使用微电压上拉电阻器将电压电平与微电压匹配。

    此致、