请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92518-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS92518
大家好、
为什么引脚(MISO)需要通过10k 电阻器上拉? 其他引脚不需要该上拉电阻器?
SPI 通常不需要上拉电阻器吗?
此致、
Ansel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
为什么引脚(MISO)需要通过10k 电阻器上拉? 其他引脚不需要该上拉电阻器?
SPI 通常不需要上拉电阻器吗?
此致、
Ansel
您好、Ansel、
按照数据表第25页的说明进行操作; "8.4串行接口
4线控制接口与串行外设接口(SPI)总线兼容。 控制总线由部分组成
四个信号中的一个:SSN、SCK、MOSI 和 MISO。 SSN、SCK 和 MOSI 引脚是 TPS92518的 TTL 输入
而 MISO 引脚是开漏输出。"
它是一个开漏驱动器、需要一个上拉电阻器才能变为高电平。 如果该信号的其他位置存在上拉电阻、则可能不需要它。
此致、