This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:闩锁额定值

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861008/tps659037-latch-up-rating

器件型号:TPS659037

大家好、

您能给我以下客户问题的评价吗?

(1)等级仅描述每个等级的最大值或最小值。 这是否意味着测试仅运行正极侧或负极侧、而两个极性侧都不运行? 理解是否正确?

(2) I2C 和 SPI 焊球显示+90mA、LDOVANA_OUT 显示-60mA。 与其他引脚相比、这些引脚在锁存事件中的电流较弱。 为此、

 (2-1)如果 I2C 和 SPI 焊球被锁存、器件上会发生什么情况? 例如、通信将失败或等

 (2-2)如果 LDOVANA_OUT 被锁存、器件上会发生什么情况? 例如、模拟电路不工作或等

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi-San、

    我已将您的请求分配给支持此器件的应用工程师。 但由于美国对假期表示感谢、她本周已不上班、下周回来上班后、她将提供反馈。

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、

    您好、我们实际上运行了正负侧闩锁测试。 该规格可解释如下:

    I2C/SPI 锁存 为 -100mA/+90mA

    2. LDOVANA 闩锁电流为-60mA/+100mA

    所有其他引脚为-100mA/+100mA

    如果 I2C/SPI 焊球被锁存、则不会与器件进行通信。 但是、电源(VCC1)也可能对地短路。 这可能会阻止器件运行并消耗大量电流。 在使用 LDOVANA 的情况下、闩锁也会导致器件无法正常工作、并可能使 VCC1接地短路。

    谢谢、

    纳斯塔莎