This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:bq25504查询

Guru**** 2393565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858955/bq25504-bq25504-query

器件型号:BQ25504

你(们)好

我使用了非晶硅太阳能电池板 SC2510、工作电压为1.5v。

连接25504后、在阳光直射下进行测试时、冷启动阶段 Vin 约为360mV、Vbat 与30mF 3.3V 超级电容器连接、VSTOR 悬空、当 VSTOR 达到1.8V 时、它到达主升压器充电阶段。
会在256ms 内收集开路电压、可以看到 Vin 将逐渐上升。
但是、我每14秒测量一次、观察到电压不会直接达到开路电压的80%、而是逐渐增加、最终达到80%、这种现象是否正常?
刚才提到的主要升压充电阶段是、在 VSTOR 被暂停的情况下、Vbat 和 VSTOR 的电压将逐渐上升至 OV;

但是、如果我在 VSTOR 中连接一个红色 LED 灯(工作电压:1.7-2.0V)、则 LED 灯将闪烁、VSTOR 将立即下拉至1.6V、Vin 也将下降至360mV、Vbat 连接超级电容器、因此不会下降。
为什么在连接负载后会发生这种情况? 这是否意味着芯片已返回到冷启动阶段? 为什么 VSTOR 达到1.6V?
谢谢
星号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星型、

    您是否介意发送您所看到行为的范围捕获? 它们是否与图15、16和18不匹配? 我假设超级电容器在启动时放电。

    只要 VBAT > VBAT_OK、VBAT 上的超级电容器就会为 VSTOR 供电。 当 VBAT 放电至低于 VBAT_OK 时、VSTOR 和 VBAT 将断开。 由转换器为 LED 供电。 1.6V 时的红色 LED 通常消耗大约10mA 的电流。 我很难找到 SC-2510的数据表、它能否在超级电容器耗尽的情况下为这些工作条件提供足够的电源? 在我看来、您的输入源(SC-2510)正在崩溃。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星型、

    我一段时间没有听到你的声音。 除非您有任何进一步的问题、否则我将关闭此主题。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LED、我可以直接使用 SC2510点亮它。Ricardo、您好

    感谢您的回复。

    连接 LED 后无法打开1.6V、但 VSTOR 端子连接到 LED 后输出电压稳定至1.6V。 我还没有弄清楚原因。
    您是否在测试期间遇到过 VSTOR 稳定至1.6V 的现象?
    这是否与连接负载有关?
     此时超级电容器未耗尽、是因为 VSTOR 和 Vbat 断开、导致超级电容器无法为负载供电。
    输入源不确定是否崩溃、因为如果我直接将 LED 连接到 SC2510、我可以将其点亮。
    谢谢
    星号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星型、

    您的理解是正确的。 如果 VSTOR 低于 VBAT_UV、则 VSTOR 和 VBAT 断开连接。 这意味着超级电容器无法为 LED 提供电压。 当您将 LED 从 VSTOR 连接到 GND 时会发生这种情况、因为 VSTOR 将被二极管拉至1.6V。 此时、VSTOR 低于 VBAT_UV (2.2V、最小值)。

    此外、您似乎正在进入冷启动状态、因为 LED 会导致 VSTOR 降至 VSTOR_CHGEN (1.8V 典型值)以下。 器件无法从冷启动中退出、因为它无法为 VSTOR 充电至1.8V。

    谢谢、

    Ricardo