This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:关于器件型号与 P

Guru**** 2448270 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860647/ucc256403-about-part-with-p

器件型号:UCC256403

您好、E2E、

器件内部电路或电气规格上的器件型号 P 和 P ON 是否存在差异?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACGUY

    我的理解是、您的问题是、在顶部标记有 P 前缀的 UCC256403 IC 与没有此前缀的 UCC256403 IC 有何区别?

    P-前缀单元是预量产原型样片、在 UCC256403采样时提供、但仍在开发中。  根据您采集样品的时间、性能或电气规格可能存在差异。  在 UCC256403产品说明书中、不保证上面带有 P-前缀的器件与电气特性相匹配。

    我们建议您丢弃标记为 UCC256403器件的任何 P 前缀、并获取 UCC256403的生产级材料。  您可以在 此处 http://www.ti.com/product/UCC256403/samplebuy 获取量产级 UCC256403样片

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    感谢您的评论。

    我了解 P 前缀器件的定义。

     

    我们已经检查了 UCC256403数据表的修订版 A 和修订版 B 之间的差异,

    并发现以下几项更改、

     

    1. 8.4.3.1软启动和突发模式阈值中的描述

    Rev.A (page32)Rev.B (page38)

     

    LL/SS 方框图(内部方框图)每个版本似乎相同、

    但是对于 LL/SS 引脚编程的时序图、 SSprog 的部分看起来不同。

    修订版 A (图19)

    修订版 B (图45)

     

    2.8.4.3.2 BMTL/BMTH 比率编程

    特别是、「表2。 BMTL/BMTH 比率编程」已更改。

    revA (page33) revB (page39)

     

    基于上述内容、是否可以判断客户已评估的 P 前缀器件的版本

    通过与您共享日期代码、客户样片的标记等信息?

     

    非常感谢您的合作。


    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACGUY

    正确、一些引脚的功能在开发过程中得到了改进。  因此、P-预制材料的某些引脚周围的电路可能略有不同。

    我们建议丢弃所有 P-预生产材料、仅使用生产材料。

    此致、

    Eric