This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:以太网数据包丢失问题

Guru**** 2535950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833238/tps2372-ethernet-packet-loss-issue

器件型号:TPS2372

您好!

当我们使用 TPS2372 POE 供电时、当网络电缆进行100米 Ping 数据包测试时、将会出现数据包丢失。

当我们切换到 DC24V 时、这是正常现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、维氏女士、

    您可能需要检查 PoE PD 前端滤波和布局。 通常、二极管电桥后面有一个 EMI 滤波 器、用于降低直流/直流转换器到数据变压器的噪声。 您是否有我们可以查看的原理图? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维氏、

    自你与我们的关系起,已经~ 1周了。  因此、我们将考虑解决此问题并关闭该主题。

    如果不准确、请回复(回复时自动重新打开主题帖)。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darwin 和 Thomas、

    很抱歉耽误你的回答。

    附件是原理图。Pls 帮助审阅。

    如下所示不是焊接:

     e2e.ti.com/.../8030._9F530674FE56C068E567_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、维氏女士、

    我在数据变压器(U5) 数据表中看不到它可以处理 PoE 吗? 您能否与变压器供应商联系?

    如果可以处理 PoE 电源、我会注意到一些可能会影响数据的原理图:

    • Bob Smith 端接电容应为0.01uF (C21、20、95、96)。
    • 二极管电桥之后通常有一个滤波器(类似于 TPS2372EVM)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    有什么不同?

    客户还在 AT / af 项目中使用此变压器。 测试仅使用30W 电源、DC24V 电源正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、维氏女士、

    我不太熟悉 PoE 的数据端、因为我专注于 PoE 电源。 因此、我不确定上述 ping 信息数据。

    您是否曾尝试在电桥(可能是扼流板或铁氧体板)之后添加 EMI 滤波器? 它可能适用于30W 设计、但对于更高的功率水平、噪声将增加(这也取决于电路板的布局)。 此外、数据变压器的额定功率是否为.bt?

    您是否还测试了我的 Bob Smith 端接值?